Neue Optik plus erweiterte Funktionalität: WIKA hat seine Manometer und mechanischen Thermometer aus Edelstahl einem umfassenden Facelift unterzogen. Die Kunden profitieren davon in mehrfacher Weise und ohne Aufpreis. Sie können beispielsweise über einen QR-Code auf dem Zifferblatt einen Produktpass mit individuellen Gerätedaten und Zugang zu technischen Dokumenten öffnen. Diese digitale Funktion bietet kein vergleichbares Gerät auf dem Markt. Bauteile im markentypischen WIKA-Blau zeigen den Kunden zudem auf den ersten Blick: Das ist ein WIKA-Produkt in bewährter Qualität und kein Plagiat. Wie das Facelift den Gerätenutzen im Einzelnen verbessert, erfahren Sie hier:
1. Eindeutige Geräteidentifikation – digitale Produktdaten dank QR-Code
Die Edelstahl-Manometer und -Thermometer haben einen QR-Code auf dem Zifferblatt. Die Kunden brauchen ihn nur zu scannen und erhalten sofort Zugang zu einem Produktpass mit allen wichtigen Informationen für eine zweifelsfreie und globale Geräteidentifikation gemäß IEC 61406. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Nachbestellung und Integration in bestehende Systeme, was die Logistik erheblich vereinfacht.
2. Digitale Dokumentation – jederzeit und überall verfügbar
Die technischen Informationen zu den jeweiligen Messgeräten sind jetzt digital verfügbar. Kunden können über den QR-Code jederzeit auf Datenblätter, Betriebsanleitungen, Zeugnisse und Zulassungen zugreifen. Diese Digitalisierung sorgt für einen sofortigen und unkomplizierten Zugang zu benötigten Dokumenten und unterstützt damit eine effiziente Nutzung der Geräte. Sämtliche Dokumente sind in mehreren Sprachen verfasst und stets aktuell.
3. Blue Identity – erhöhte Fälschungssicherheit durch markantes Design

Bauteile im markentypischen WIKA-Blau erschweren die Nachbildung der Messgeräte. Der QR-Code auf dem Zifferblatt führt zu einem Produktpass mit allen Daten für eine eindeutige Geräteidentifikation, ebenfalls ein Schutz vor Fälschung. Zum Kennenlernen der digitalen Gerätefeatures einfach den abgebildeten QR-Code scannen.
Produktpiraterie schädigt die Industrie in großem Umfang. So sind beispielsweise 72 Prozent der deutschen Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau laut einer Studie des Branchenverbands VDMA davon betroffen (Stand: 2022). Den erlittenen Umsatzverlust beziffert die Studie mit rund 6,4 Milliarden Euro, was rund 29.000 Arbeitsplätzen entspricht. Plagiate von WIKA-Messgeräten tauchen ebenfalls immer wieder auf dem Markt auf. Sie stammen überwiegend aus Asien. WIKA geht mit allen juristischen Mitteln gegen Produktfälscher vor, um seinen Ruf zu schützen und zudem Kunden vor Schäden durch die mindere Qualität der Plagiate zu bewahren.
Das optische Upgrade der Edelstahl-Manometer und -Thermometer trägt wesentlich zur Sicherheit gegen Produktfälschungen bei. Alle äußeren Elastomer-Teile sind nun in dem markentypischen WIKA-Blau gehalten. Diese spezifische Farbgebung bei der Sichtscheibendichtung, dem Füllstopfen und dem Ausblasdeckel erschwert Nachbildungen erheblich. Darüber hinaus fördert die neue elfstellige Seriennummer, konform mit dem IEC 61406 Standard für die eindeutige Identifikation physischer Objekte, die Authentizität jedes Geräts.
4. Verbesserte Ablesbarkeit – Dichtungskontur schließt Reflektionsrisiko aus
Die blaue Sichtscheibendichtung ist das auffälligste optische Merkmal des Facelifts. Aufgrund ihrer neuen Geometrie und Kontur gibt es innerhalb der Gehäuse keine metallischen Oberflächen mehr. Das Risiko einer Reflektion, die bei ungünstigem Lichteinfall auftreten und die Ablesbarkeit des Zifferblatts beeinträchtigen kann, ist damit ausgeschlossen. Ein eindeutiges Erfassen des Messwerts ist deshalb in jeder Situation sichergestellt. Das gilt vor allem für Messstellen im Freien, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Fazit
Manometer und Thermometer aus Edelstahl bleiben ein unverzichtbarer Teil der Prozessinstrumentierung, weil sie ohne Fremdenergie zuverlässig einen Messwert liefern. WIKA als Weltmarktführer hat mit dem Facelift deren Bedeutung unterstrichen und zugleich die Funktionalität auf ein neues Level gehoben. Für die Kunden bedeutet das:
- Einfache Produktidentifikation und Nachbestellung durch digitalen Zugang zum Produktpass via QR-Code
- Sofortiger Zugriff auf technische Dokumente via QR-Code
- Schutz vor Produktfälschungen durch optisches Upgrade und erweiterte Seriennummer
- Verbesserte Ablesbarkeit des Zifferblatts
- Mehrwert ohne Preisaufschlag
Hinweis
Auf der WIKA-Webseite erhalten Sie weitergehende Informationen zu den betreffenden Manometern und Thermometern. Standardausführungen können Sie sofort im WIKA-Onlineshop bestellen. Auf der Webseite finden Sie ebenfalls einen Überblick über weitere Messlösungen für die Prozessindustrie. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
CrNi-Stahl-Manometer in Sicherheitsausführung: Auswahlhilfe
Manometer und Wasserstoff: Welche Geräte eignen sich?
Füllflüssigkeit in Manometern: Einsatz und Nutzen
Auswahlkriterien für Zeigerthermometer: Reaktionszeit (1)
Das ist eine tolle Neuerung und optisch sieht das auch sehr ansprechend aus – sehr gelungen. Und außerdem eine sehr gute Information. Vielen Dank und beste Grüße aus Kassel!