Täglich fließen Millionen Kubikmeter an Flüssigkeiten oder Gasen durch die Leitungen industrieller Prozesse. Um diese korrekt transportieren, richtig steuern und überwachen zu können, muss zuvor die Durchflussmenge berechnet werden. Die Durchflussmenge, …
Durchfluss
Ökonomische Überwachung von Strömungen mit Hilfe eines kalorimetrischen Strömungsschalters
| Oleg GreberDerjenige, der sich mit der Thematik der Durchflussmessung auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass ein entsprechendes Messgerät mehrere tausend Euro kostet. Soll jedoch die Strömung in einer Rohrleitung überwacht werden, so ist ein Strömungsschalter basierend auf …
Wie funktioniert ein kalorimetrischer Strömungsschalter?
| Oleg GreberSoll das Vorhandensein von Strömung in einem Leitungssystem überwacht werden, kommt oftmals ein kalorimetrischer Strömungsschalter - auch Strömungswächter genannt - zum Einsatz. Doch wie funktioniert eigentlich ein kalorimetrischer Strömungsschalter? Der …