Krankenhausbetten mit Wägezellensysteme

Krankenhausbetten mit eingebauten Wiegekomponenten haben sich schnell zu kritischen Geräten für die Überwachung von Patientenzuständen entwickelt. Dies ist ein unschätzbares Hilfsmittel, zumal aktuell viele Gesundheitseinrichtungen mit einer steigenden Zahl von COVID-19-Patienten zu kämpfen haben. WIKA stellt hochgradig anpassbare Wägezellensysteme für Hersteller von Hightech-Krankenhausbetten her und bietet zudem schnelle Durchlaufzeiten.

Das Gesundheitspersonal muss das Gewicht eines Patienten kennen, um die richtige Menge an Medikamenten, Flüssigkeiten oder Narkosemitteln verabreichen zu können. Für die Überwachung der Gesundheit ist es ebenso wichtig zu wissen, ob Gewicht zugenommen oder verloren wird, insbesondere bei Frühgeborenen. Ein genaues Wiegen ist allerdings oftmals nicht einfach machbar. Viele Patienten können keine normale Waage benutzen, da sie z. B. ans Bett gefesselt oder bewusstlos sind. Diese und weitere Gründe führten dazu, dass immer mehr medizinische Einrichtungen Krankenhausbetten mit einem integrierten Wägezellensystem zum digitalen Wiegen aufgerüstet haben.

Angebot an Wägezellensystemen

Hersteller von Hightech-Krankenhausbetten müssen sich oft mit Standardkomponenten für ihre Wiegesysteme begnügen. Zudem bieten die meisten Wägezellenfirmen weder technische Beratung zur optimalen Platzierung der Sensoren an, noch beschäftigen sie sich mit der Benutzerschnittstelle. Dazu gehören eine intuitive Anzeige sowie ein optimiertes Erlebnis für das medizinische Fachpersonal.

Bei WIKA arbeiten unsere Spezialisten eng mit jedem Hersteller von Krankenhausbetten zusammen, um den am besten geeigneten Wägezellentyp zu bestimmen. Wenn unser Katalog nicht ganz den benötigten Sensor für ein Bettsystem enthält, arbeiten wir mit dem Entwicklungsteam zusammen, um eine Lösung zu entwerfen und herzustellen. Zeichnungen und Modelle machen es leicht, sich das Endprodukt vorzustellen. Wir sind außerdem in der Lage, die gewünschten Funktionen und Merkmale für die Gewichtsanzeige oder das Bedienfeld eines Bettes anzupassen. Kein anderer Wägezellenhersteller bietet dieses Gesamtpaket an.

Maßgeschneiderte Lösungen für Krankenhausbetten

Zur Messung und Überwachung des Patientengewichts ist ein Krankenhausbett mit einem System von Wägezellen, einer Summierbox und einem Display ausgestattet. WIKA bietet folgende maßgeschneiderte Komponenten und Pakete an:

  • Wägezellensystem
    Es gibt viele verschiedene Arten von Wägezellen. Die am häufigsten verwendeten sind Planarzellen, Biege- und Scherstäbe. Der optimale Typ hängt davon ab, wie und wo die Wägezelle montiert werden soll. Die Installation von Scher- und Biegebalkenzellen erfolgt üblicherweise zwischen jedem Laufrad und seinem Befestigungspunkt unter dem Bett. Planare Zellen befinden sich zumeist zwischen unterem und oberem Bettrahmen. Die meisten Systeme haben vier Wägezellen – eine für jede Ecke. Ein Bett kann allerdings je nach Größe und gewünschter Funktionalität mit so vielen Wägezellen ausgestattet werden wie gewünscht. Die genaue Position der einzelnen Zellen hängt davon ab, wie das Bett konstruiert ist und wie es sich zum Anheben des Kopf- und Fußteils verstellt.

  • Summierbox
    Die Summierbox (auch Summierschaltung genannt) sammelt die Ausgangssignale von jeder Wägezelle, um die Summenlast zu berechnen. Diese Komponente befindet sich normalerweise in der Mitte des Bettes. Die Schaltung überträgt dabei das Gesamtgewicht auf das Anzeigefeld. Da es sich jedoch nicht um einen Kraftsensor-Mechanismus handelt, kann die Summierbox auch anderweitig platziert werden, z. B. in der Anzeige- oder Bedientafel.

  • Anzeigetafel
    Die Anzeige des Gewichts kann an mehreren Stellen erfolgen. Eine spezielle Einheit kann sich am Fuß, an der Seite oder am Kopf des Bettes befinden. Ebenfalls ist eine Integration der Gewichtsinformationen im Bedienfeld des Bettes möglich. Das Hinzufügen eines Mikroprozessors zur Anzeigeeinheit erweitert die Möglichkeiten – über die reine Gewichtsmessung hinaus – erheblich. Diese Komponente kann so programmiert werden, dass sie Daten von jeder Wägezelle verarbeitet und dann z. B. erkennt, wenn ein Patient das Bett verlässt oder einer Kante zu nahe kommt.

Der WIKA Vorteil

Als globales Unternehmen verfügt WIKA über umfangreiche Fertigungskapazitäten auf der ganzen Welt für die OEM-Produktion. Unsere schlanken Prozesse ermöglichen niedrige Preise und schnelle Durchlaufzeiten. Vertrauen Sie bei Wägezellensystemen auf die umfassenden Dienstleistungen und den konkurrenzlosen Kundensupport unseres Geschäftsbereichs Kraft.

Hinweis
Weitere Informationen zu unseren Wägezellen erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.