• Ausfall
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Ausfall

Ventilantriebe: Druckschalter vereint Steuerungs- & Alarmfunktion

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Der Druckschalter BA für Ventilantriebe vereint Steuerungs- und Alarmfunktion.

Hydraulische Ventilantriebe benötigen Druckschalter für einen sicheren Betrieb. In Schaltschränken sind in der Regel zwei dieser Messgeräte eingebaut. Ein Schalter dient dabei zur Steuerung der Pumpe für den Hydraulikdruck, der zweite löst bei Unterschreiten …

Weiterlesen

Tank-Füllstand in Kesselanlagen mit DELTA-trans messen

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
In Kesselanlagen ist der Tank-Füllstand ein entscheidender Parameter.

Der Füllstand im Speisetank von industriellen Kesselanlagen ist ein entscheidender Prozessparameter, um eine reibungslose Energieversorgung mit Dampf oder Heißwasser sicherzustellen. Für dessen Messung setzt ein Hersteller solcher Anlagen das Differenzdruckmanometer …

Weiterlesen

Spülring in einem Druckmittlersystem hat mehrere Vorteile

Tobias Hench | Know-how
Spülring in einem Druckmittlersystem für die Prozessindustrie

Die Erweiterung eines Flansch-Druckmittlersystems durch einen Spülring bringt entscheidende Vorteile mit sich. Sie ermöglicht unter anderem eine einfache Reinigung und darüber hinaus auch eine Vor-Ort-Kalibrierung der Messstelle. Druckmittlersysteme werden in …

Weiterlesen

Mit Double Block & Bleed auf Nummer sicher gehen

Pratik R. Vishwakarma | Know-how
Mit Double Block & Bleed auf Nummer sicher

Wie trennt man einen Prozess und die angebaute Druckmesstechnik am sichersten? Bei dieser Frage ist der Standard HSG 253 anzuwenden und der antwortet unmissverständlich: durch ein Instrumentierungsventil mit Double Block & Bleed (DBB). Diese Konfiguration zur …

Weiterlesen

SIL-zertifiziert nach IEC 61508: Funktionale Sicherheit bei mechanischen Schaltern

July Yang | Know-how
Zwei ineinander greifende Zahnräder beschriftet mit Process und Safety

Mechanische Druck- und Temperaturschalter übernehmen in sicherheitsrelevanten Anwendungen sensible Aufgaben, z. B. die Sicherheitsfunktion und die Überwachung von Grenzwerten. Ihre funktionale Sicherheit muss entsprechend gewährleistet sein. Das ist immer dann …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise