• Chemie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Chemie

„Grünes“ Ammoniak treibt die Dekarbonisierung voran

Lukas Rothermich | Anwendungen
Die Produktionsverfahren für „grünes“ Ammoniak erfordern maßgeschneiderte Messsysteme.

„Grünes“ Ammoniak ist ein idealer Energieträger. Frei von Kohlenstoffen, bietet es ein höchst interessantes Zukunftspotenzial. Als ein typischer Baustein des Prinzips „Power-to-X“ treibt „grünes“ Ammoniak die Dekarbonisierung mit voran, vor allem als …

Weiterlesen

Druckmessung – wie Anwender vom Systemanbieter profitieren

Jing Lyu | Druck, Know-how
Zusammenarbeit mit einem Systemanbieter für Druckmessung ist der effiziente Weg zur applikationsspezifischen Auslegung einer Messstelle.

Die Druckmessung könnte so einfach sein: Manometer, Drucktransmitter oder IIoT- Messgerät mit Funkeinheit installieren – fertig. Aber in vielen Fällen erfordert eine Messstelle mehr Komponenten als nur das Messgerät, vor allem in der Prozessindustrie. Deswegen …

Weiterlesen

Edelstahl-Manometer: Facelift bringt digitale Features

Christopher Ott | Druck
WIKA hat seine Edelstahl-Manometer und -Thermometer einem Facelift unterzogen.

Neue Optik plus erweiterte Funktionalität: WIKA hat seine Manometer und mechanischen Thermometer aus Edelstahl einem umfassenden Facelift unterzogen. Die Kunden profitieren davon in mehrfacher Weise und ohne Aufpreis. Sie können beispielsweise über einen QR-Code auf …

Weiterlesen

Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile

Sina Odenwald | Know-how
Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile

Die Prozessanwendungen werden immer komplexer. Messgeräte müssen dabei höchsten Anforderungen genügen und zuverlässig funktionieren - auch bei rauen Außenbedingungen oder aggressiven Messstoffen. Für einen Einsatz beispielsweise in der Chemie, Petrochemie, …

Weiterlesen

Vorteile der In-situ-Kalibrierung am Beispiel Druckschalter

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Bei einer In-situ-Kalibrierung bleiben die Messgeräte installiert.

Eine In-situ-Kalibrierung von Messgeräten kommt für zahlreiche Industrieprozesse in Frage. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Geräte bleiben installiert, die Prozesse müssen demzufolge nicht geöffnet werden. Die Anlagenbetreiber senken auf diese Weise den …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise