• Differenzdrucktransmitter
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Differenzdrucktransmitter

Filterüberwachung für Meerwasserkühlung in Kraftwerken

Jing Lyu | Anwendungen
Kraftwerke an der Küste: Differenzdrucktransmitter überwachen die Filter für Kühlwasser aus dem Meer.

Kraftwerke in Küstennähe nutzen vielfach Meerwasser für ihr Kühlsystem. Es durchläuft vor dem Eintritt in den Kreislauf eine aufwendige Filterung, um Schäden an der Anlage durch Rückstände zu verhindern. Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine …

Weiterlesen

Sichere Druckmessung in der Chlor-Produktion

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Für die Druckmessung in der Chlor-Produktion sind Druckmittlersysteme angeraten.

Die Druckmessung spielt in der Chlor-Produktion eine zentrale Rolle. Die Herstellung ist ein sicherheitskritisches Verfahren. Denn Chlor ist hoch reaktiv und kann daher in Verbindung mit organischen Substanzen leicht Explosionen auslösen. Also gilt es, alle …

Weiterlesen

Druckmittlersystem erfasst Füllstand im PTA-Reaktor

Jing Lyu | Anwendungen, Füllstand
Füllstand lässt sich mit Druckmittlersystem mit integriertem Differenzdrucktransmitter überwachen.

Ein Druckmittlersystem bietet sich für viele Prozesse in der Chemieindustrie als resistente und sichere Messlösung an, beispielsweise um den Füllstand in einem Reaktor per Differenzdruck zu überwachen. Genau für diese Aufgabe nutzt ein Hersteller von …

Weiterlesen

Pharmaindustrie: Füllstandsüberwachung per Differenzdruck

Jing Lyu | Anwendungen
Das Messsystem DPT-EL ermöglicht eine Füllstandsüberwachung auch in der Pharmaindustrie

In vielen Prozessen der Pharmaindustrie ist eine zuverlässige Füllstandsüberwachung unabdingbar. Für diese Aufgabe bieten sich zahlreiche Lösungen an. Zur Niveaukontrolle bei der Zubereitung von Kulturmedien beispielsweise hat sich ein Hersteller von Antibiotika …

Weiterlesen

Elektronische Differenzdruckmessung zur Füllstandskontrolle

Bernd Reichert | Know-how
Anlage mit geschlossenen Behältern

Die Differenzdruckmessung ist als Methode zur Füllstandskontrolle bei geschlossenen Behältern weitverbreitet. Anwender nutzen dafür in vielen Fällen Einzelgeräte mit Ausgangssignal oder Vor-Ort-Anzeige. Eine genauere und zugleich störunanfällige Lösung ist …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise