• Druckmittler
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Druckmittler

Filterüberwachung für Meerwasserkühlung in Kraftwerken

Jing Lyu | Anwendungen
Kraftwerke an der Küste: Differenzdrucktransmitter überwachen die Filter für Kühlwasser aus dem Meer.

Kraftwerke in Küstennähe nutzen vielfach Meerwasser für ihr Kühlsystem. Es durchläuft vor dem Eintritt in den Kreislauf eine aufwendige Filterung, um Schäden an der Anlage durch Rückstände zu verhindern. Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine …

Weiterlesen

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine Herausforderung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine anspruchsvolle Messaufgabe. Dazu bedarf es eines speziell ausgelegten Druckmittlers. WIKA hat mit Typ 990.45 ein solches Gerät im Portfolio und erhielt deswegen den Zuschlag des Betreibers einer Erdöl-Raffinerie. Dieser …

Weiterlesen

Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile

Sina Odenwald | Know-how
Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile

Die Prozessanwendungen werden immer komplexer. Messgeräte müssen dabei höchsten Anforderungen genügen und zuverlässig funktionieren - auch bei rauen Außenbedingungen oder aggressiven Messstoffen. Für einen Einsatz beispielsweise in der Chemie, Petrochemie, …

Weiterlesen

Injektionslösungen: Druckmessung ohne Kontaminationsrisiko

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Injektionslösungen gehören zu den sensibelsten Pharma-Produkten.

Injektionslösungen zählen zu den sensibelsten Produkten der pharmazeutischen Industrie. Sterilität ist während der Herstellung unabdingbar. Denn der Wirkstoff gelangt direkt und unter Umgehung der natürlichen Abwehrkräfte in den Körper des Patienten. Einer …

Weiterlesen

In-Line-Prozesstransmitter für nachhaltige Drucküberwachung

Tobias Hench | Druck
Dem neuen Inline-Prozesstransmitter liegt eine innovative Technologie zugrunde.

Der In-Line-Prozesstransmitter Typ DMSU22SA von WIKA markiert einen neuen Abschnitt in der Drucküberwachung bei sterilen Anwendungen. Das widerstandsfähige Gerät mit EHEDG-Zertifizierung und 3-A-Kennzeichnung erhöht die Prozesssicherheit und reduziert zugleich den …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise