• Ex-Schutz
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Ex-Schutz

Dauerhaft dicht: Manometer mit vollverschweißtem Anschlussflansch

Christopher Ott | Know-how
In verfahrenstechnischen Anlagen mit brennbaren, explosiven oder besonders hochwertigen Medien bieten Manometer mit vollverschweißten Anschlussflanschen eine effektive und sichere Lösung.

In verfahrenstechnischen Anlagen, in denen mit brennbaren, explosiven oder besonders hochwertigen Medien gearbeitet wird, steht eines über allem: Sicherheit. Eine zentrale Anforderung der Betreiber ist die dauerhafte Dichtheit von mechanischen Verbindungen – …

Weiterlesen

Zündschutzart Ex i für Druckmessgeräte mit Batteriebetrieb

Jing Lyu | Druck, Know-how
Die Zündschutzart Ex i reicht für Druckmessgeräte mit Batteriebetrieb aus.

Welche Zündschutzart eignet sich für Druckmessgeräte mit Batteriebetrieb, wie sie zunehmend in Kombination mit einer Funkeinheit eingesetzt werden? WIKA hat die Frage für sein Portfolio eindeutig beantwortet: „Ex i“, also Eigensicherheit. Dieser Beitrag …

Weiterlesen

Druckschalter im Wasserstoffzug sorgt für Sicherheit

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Ein Druckschalter ist Teil der Antriebsüberwachung in einem Wasserstoffzug.

In einem neuentwickelten Wasserstoffzug für den Nahverkehr spielt ein Druckschalter von WIKA eine entscheidende Rolle. Im Rahmen der Drucküberwachung übernimmt er die zentrale Sicherheitsfunktion des H 2 -Versorgungssystems während der Fahrt. Der Nutzen von …

Weiterlesen

Was ist die führende Zündschutzart bei UHP-Drucktransducern?

Fabian Mayer | Know-how
Führende Zündschutzart UHP-Drucktransducer

Die führende Zündschutzart ist für den elektrischen Anschluss eines Drucksensors mit Explosionsschutz entscheidend. Sie muss dabei nicht zwangsläufig diejenige mit den strengeren Anforderungen sein. Dies gilt beispielsweise für die UHP-Drucktransducer der …

Weiterlesen

Flammensperre schützt Tanks von Abwasser-Saugwagen

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Flammensperre auch im Saugwagen

Eine Volumendeflagrationssicherung oder - vereinfacht - Flammensperre verhindert einen Flammendurchschlag über ein Messgerät in einen explosionsgefährdeten Bereich Zone 0 (Gas). Diese Schutzfunktion spielt daher vor allem bei der Prozessinstrumentierung in der …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise