• Kalibrierlabor
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Kalibrierlabor

WIKA Singapur – vom Handelsbüro zum Lösungspartner

Stefan Schneider | WIKA-Insight
WIKA Singapur feiert sein 25-jähriges Bestehen

Ein Vierteljahrhundert nach Gründung im Juli 1999 kann WIKA Singapur eine spannende Erfolgsstory erzählen. Die Niederlassung hat sich von einem Handelsbüro zu einem Hub für Lösungen zur Prozessinstrumentierung entwickelt, der Kunden vor Ort, in der ASEAN-Region …

Weiterlesen

Investitionen in Indien stärken die Marktposition

Stefan Schneider | WIKA-Insight
WIKA nahm Investitionen in Indien vor.

Mit Investitionen in Indien hat WIKA seine Position auf dem Subkontinent gestärkt. Deren Zweck ist jedoch nicht allein mit dem regionalen Markt verknüpft: Die dortigen Niederlassungen beliefern in zunehmenden Maß auch Unternehmungen der WIKA Gruppe. In …

Weiterlesen

Kalibrierlabor bringt WIKA Mexiko voran

Stefan Schneider | WIKA-Insight
Kalibrierlabor

Nach dem Umzug in neue Geschäftsräume im Jahr 2018 und der Axapta-Einführung 2019 geht WIKA Mexiko dieses Jahr einen neuen Schritt: Das Kalibrierlabor Druck wurde nach mexikanischer Norm NMX-EC-17025-IMNC-2018/ISO IEC 17025 in Betrieb genommen. Für den …

Weiterlesen

Kalibrierbad oder Blockkalibrator – was ist die richtige Wahl?

Danica Schwarzkopf | Know-how
Kalibrierbad und Blockkalibrator von WIKA

Temperatursensoren müssen - genau wie alle anderen Sensoren - in regelmäßigen Abständen kalibriert werden. Damit wird sichergestellt, dass sie genaue und gleichbleibende Messwerte liefern. Temperaturkalibrierung (z. B. mittels Kalibrierbad oder Blockkalibrator) …

Weiterlesen

Fünf Punkte, die Sie über Software-Validierung wissen sollten

Christian Elbert | Know-how
Software-Validierung

Eine Validierung der Kalibriersoftware – wie beispielsweise in ISO 17025 gefordert – ist ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Oft herrscht Unsicherheit über die Fragestellungen: Welche Software muss überhaupt validiert werden? Wenn ja, wer kümmert …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Innovationszentrum: Arbeitsplätze für die Zukunft
  • WIKA Schweiz: neues Kompetenzzentrum in Betrieb
  • Vom Bautempo überrascht
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise