Temperatursensoren müssen - genau wie alle anderen Sensoren - in regelmäßigen Abständen kalibriert werden. Damit wird sichergestellt, dass sie genaue und gleichbleibende Messwerte liefern. Temperaturkalibrierung (z. B. mittels Kalibrierbad oder Blockkalibrator) …
Kalibrierung
Kalibrierung von kegeligen Gewindelehren
Laura Knörzer | Know-howGrundsätzlich findet bei Längenmessgeräten eine Unterscheidung in messende Prüfmittel und Lehren statt. Unter den Lehren lassen sich als Besonderheit die kegeligen Gewindelehren nennen. Bei einer kegeligen Gewindelehre handelt es sich um einen dreistufigen Ring. …
Bis auf’s letzte µ genau – Kalibrierung von Längenmessgeräten
Laura Knörzer | Know-howLängenmessgeräte fallen als Prüfinstrumente unter die Risikobestimmungen der ISO 9001. Aufgrund steigender Sicherheitsanforderungen wird die Bedeutung der Kalibrierung in diesem Zusammenhang größer. In der Vergangenheit war häufig eine Gut-Schlecht-Prüfung …
Thermometer kalibrieren – ein Überblick
Danica Schwarzkopf | Know-howKalibrieren ist nicht gleich kalibrieren. Dies zeigt sich am Beispiel „Thermometer kalibrieren": Welches Prüfverfahren verwendet wird, hängt von verschiedensten Faktoren wie Prozessbedingungen, Qualitätsstandards und Sicherheitsauflagen ab. Je nach Methode kann …
Rekord! 18 Zoll-Durchflussdüse in nur 20 Wochen gefertigt
Stefan Schneider | WIKA-InsightDie WIKA Gruppe hat Ende 2018 in Indien im Bereich der Durchflussmessung erstmalig eine PTC-6-Düse mit einem Durchmesser von 18 Zoll gefertigt – und das in einer Rekordzeit von nur 20 Wochen. Die Gesamtlänge der Düse – einschließlich der Ein- und …