• Kraftaufnehmer
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Kraftaufnehmer

Kraftaufnehmer sichern Schrägseilbrücken

Natallia Lineva | Anwendungen
Für die Sicherheit der Brücke muss die Spannung der Schrägseile kontinuierlich überwacht werden.

Schrägseilbrücken überspannen weltweit Straßen, Täler, Flüsse und Meerengen. Sie nehmen jeden Tag rund um die Uhr unzählige Fahrzeuge auf. Ihre Stabilität hängt entscheidend von der dauerhaften Belastbarkeit der Trägerseile ab. Deren Spannung muss deshalb …

Weiterlesen

Klärschlamm: Kraftmessung überwacht das Eindicken

Jing Lyu | Anwendungen, Kraft
Klärschlamm muss zur Verwertung einen hohen Anteil Trockensubstanz aufweisen.

Klärschlamm ist ein Produkt der Abwasseraufbereitung. Je trockener, desto besser lässt er sich im Nachgang verwerten. Die dafür entscheidende Grundbehandlung des Schlamms vollzieht sich in den sogenannten Eindickern. Deren Betriebssicherheit wiederum hängt von …

Weiterlesen

New Food: Biomassefermentation birgt komplexe Messaufgaben

Jing Lyu | Anwendungen
New Food lässt sich über Biomassefermentation effizient produzieren.

Im Jahr 2050 werden nach UN-Prognosen zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die Lebensmittelindustrie muss neue Wege beschreiten, um die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung nachhaltig sicherzustellen. Einer davon ist New Food. Dabei handelt es sich um …

Weiterlesen

Die gravimetrische Füllstandsmessung bei Behältern

Markus Heidl | Anwendungen, Kraft
Gravimetrische Füllstandsmessung an Silos und Tanks

In der Pharma-, Baustoff- und Nahrungsmittelindustrie, an Behältern und Silos, an Plattformen und Dosierungen bis hin zu Küchen- und Personenwaagen: überall wird das Gewicht gemessen. In der Industrie wird es insbesondere dann interessant, wenn es um den Füllstand …

Weiterlesen

Warum die Kalibrierung von (Kraft)Messgeräten wichtig ist

Markus Heidl | Kalibrierung, Kraft
Kalibrierung an der Tira4

Alle, die mit Messtechnik zu tun haben, kennen die etwas flapsige – aber sehr eingängige – Aussage: „Wer viel misst, misst Mist!“. Gemeint ist damit: Man kann viel messen. Die Werte sind aber nur dann zu gebrauchen, wenn man sie validieren kann. So mag man …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise