Manometer verschiedener Hersteller sehen von außen betrachtet recht ähnlich aus. Auch die technischen Daten unterscheiden sich auf den ersten Blick kaum. Doch dieser Eindruck täuscht – es gibt durchaus nennenswerte Unterschiede. Der folgende Beitrag erklärt drei …
Manometer
Dauerhaft dicht: Manometer mit vollverschweißtem Anschlussflansch
Christopher Ott | Know-howIn verfahrenstechnischen Anlagen, in denen mit brennbaren, explosiven oder besonders hochwertigen Medien gearbeitet wird, steht eines über allem: Sicherheit. Eine zentrale Anforderung der Betreiber ist die dauerhafte Dichtheit von mechanischen Verbindungen – …
Fernwärmenetze dank IIoT effizienter betreiben
Philipp Lausberger | Know-howBetreiber von Fernwärmenetzen stehen vor diversen Herausforderungen. Angesichts von Fachkräftemangel, neuen rechtlichen Vorgaben und anspruchsvollen Endkunden gilt es, den Betrieb und die Wartung der Netze so zuverlässig und effizient wie möglich zu gestalten. …
Edelstahl-Manometer: Dichtheitsprüfung macht den Unterschied
Christopher Ott | Know-howEin wesentlicher Schritt im Fertigungsprozess von Manometern ist die Dichtheitsprüfung des Messsystems, um sicherzustellen, dass das Prozessmedium später nicht in die Umgebung entweicht. Doch es gibt große Unterschiede, wie die Dichtheitsprüfung bei …
Auslandsaufenthalt bei WIKA Polska
Vanessa | Duales StudiumCześć! - Hallo zusammen, mein Name ist Joana Pippert und ich bin duale Maschinenbau-Studentin im 4. Semester. Im Folgenden möchte ich Euch von meinem achtwöchigen Auslandsaufenthalt bei WIKA Polska berichten. Denn diesen Sommer hatte ich die Gelegenheit, den …