• Messstelle
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Messstelle

Fernwärmenetze dank IIoT effizienter betreiben

Philipp Lausberger | Know-how
IIoT-Lösungen für digitales Remote Monitoring spielen eine Schlüsselrolle bei der Wartung von Fernwärmenetzen.

Betreiber von Fernwärmenetzen stehen vor diversen Herausforderungen. Angesichts von Fachkräftemangel, neuen rechtlichen Vorgaben und anspruchsvollen Endkunden gilt es, den Betrieb und die Wartung der Netze so zuverlässig und effizient wie möglich zu gestalten. …

Weiterlesen

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine Herausforderung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine anspruchsvolle Messaufgabe. Dazu bedarf es eines speziell ausgelegten Druckmittlers. WIKA hat mit Typ 990.45 ein solches Gerät im Portfolio und erhielt deswegen den Zuschlag des Betreibers einer Erdöl-Raffinerie. Dieser …

Weiterlesen

Vorteile der In-situ-Kalibrierung am Beispiel Druckschalter

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Bei einer In-situ-Kalibrierung bleiben die Messgeräte installiert.

Eine In-situ-Kalibrierung von Messgeräten kommt für zahlreiche Industrieprozesse in Frage. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Geräte bleiben installiert, die Prozesse müssen demzufolge nicht geöffnet werden. Die Anlagenbetreiber senken auf diese Weise den …

Weiterlesen

Trennschichtmessung mit zwei Schwimmern 

Andreas Krüger | Know-how
Schwimmerbasierte Trennschichtmessung in der Prozessindustrie

Von einer Trennschichtmessung spricht man, wenn zwei verschiedene Flüssigkeiten in einem Tank oder Behälter unabhängig voneinander gemessen werden. Nützlich ist eine solche Trennschichtmessung immer dann, wenn die Flüssigkeiten nicht miteinander mischbar sind, wie …

Weiterlesen

Differenzdruckschalter sorgen für sicheren Filterbetrieb

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Differenzdruckschalter überwachen Filteranlagen in der Prozessindustrie.

Differenzdruckschalter übernehmen zentrale Überwachungs- und Steuerungsaufgaben. Ein Hersteller von Filteranlagen für die Prozessindustrie verwendet für diese Funktionen den WIKA-Schaltertyp DE mit angebautem Ventilblock. Die Entscheidung für diese Lösung hat …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise