Manometer aus CrNi-Stahl in Sicherheitsausführung sind vor allem für kritische Verfahren in der Prozessindustrie von hoher Bedeutung. Sie empfehlen sich beispielsweise für Applikationen mit aggressiven Medien und/oder Pulsationen, Überdrücken und Druckschlägen, …
Normen/Zulassungen/Richtlinien
Was bedeutet eigentlich RoHS?
Imane Nahid | Know-howRoHS ist die Abkürzung für „Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances”, also eine Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe. Gemäß der RoHS betreffenden Richtlinie der Europäischen Union bezieht sich die Restriktion auf die Verwendung …
TA Luft folgt bei flüchtigen Emissionen nun der ISO 15848-1
Pratik R. Vishwakarma | Know-howDie TA Luft ist revidiert. Zur Verhinderung flüchtiger Emissionen ( „ Fugitive Emissions") folgt die Neufassung der deutschen Richtlinie nun der internationalen Norm ISO 15848-1. Tests gemäß TA Luft verlaufen dementsprechend nach den gleichen Prüfparametern wie …
WIKA gemäß ISO 19443 für zivile Nuklearprojekte zertifiziert
Martin Schnatz | Know-howDie zivile Nutzung von Kernenergie ist ein bedeutender Markt. Um sich global als Lösungspartner in diesem Segment besser aufzustellen, hat sich WIKA deshalb nach der neuen Qualitätsmanagementnorm ISO 19443:2018 für zivile Nuklearprojekte zertifizieren lassen – als …
Aufhebung von EC79/2009 für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge: Auswirkung auf Drucksensoren
Christian Wirl | Know-howBauteile in einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug müssen über eine anwendungsspezifische Sicherheitszulassung verfügen, wozu die Europäische Union die Verordnung EC79/2009 erlassen hat. Diese ist im Juli 2022 zwar außer Kraft getreten, verliert dadurch allerdings …