• Normen/Zulassungen/Richtlinien
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Normen/Zulassungen/Richtlinien

Nicht dasselbe: Temperaturbereich und Temperaturgrenze

Michèle Beyer | Know-how
Temperaturbereich und Temperaturgrenze sind zwei Paar Schuhe.

Temperaturbereich und Temperaturgrenze bei Drucksensoren – gibt es da einen Unterschied? Meine intuitive Antwort wäre: Ja! Der erste Begriff beschreibt einen Abschnitt und der zweite dessen Rahmen. Auf den zweiten Blick jedoch muss ich feststellen, dass beide …

Weiterlesen

WIKA entwickelt Drucksensor für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge

Christian Wirl | Anwendungen
Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug (Gabelstapler)

Aufgrund von Kundennachfragen nach mehr Sicherheit, Umweltfreundlichkeit, Leistung und Effizienz interessieren sich die Hersteller von mobilen Arbeitsmaschinen, Lastkraftwagen und Bussen zunehmend für Wasserstoff als Kraftstoffquelle. In wasserstoffbetriebenen …

Weiterlesen

Warum die Kalibrierung von (Kraft)Messgeräten wichtig ist

Markus Heidl | Kalibrierung, Kraft
Kalibrierung an der Tira4

Alle, die mit Messtechnik zu tun haben, kennen die etwas flapsige – aber sehr eingängige – Aussage: „Wer viel misst, misst Mist!“. Gemeint ist damit: Man kann viel messen. Die Werte sind aber nur dann zu gebrauchen, wenn man sie validieren kann. So mag man …

Weiterlesen

Flammensperre schützt Tanks von Abwasser-Saugwagen

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Flammensperre auch im Saugwagen

Eine Volumendeflagrationssicherung oder - vereinfacht - Flammensperre verhindert einen Flammendurchschlag über ein Messgerät in einen explosionsgefährdeten Bereich Zone 0 (Gas). Diese Schutzfunktion spielt daher vor allem bei der Prozessinstrumentierung in der …

Weiterlesen

Mit SCIP-Datenbank Kreislaufwirtschaft unterstützen

Stefan Schneider | WIKA-Insight
SCIP-Datenbank - Unterstützung Kreislaufwirtschaft

Anfang Januar 2020 wurde die SCIP-Datenbank (SCIP = Substances of Concern In Products) der Europäischen Chemikalienagentur ECHA aktiviert. Diese wird in Deutschland im Chemikaliengesetz umgesetzt. WIKA konnte bereits zum Stichtag Daten eintragen und somit auch Kunden …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise