• Öl & Gas
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Öl & Gas

Neues Werk in Saudi-Arabien stärkt WIKAs Position in der Region

Stefan Schneider | WIKA-Insight
WIKAs neues Werk in Saudi-Arabien wird mehr als 100 Arbeitsplätze schaffen.

WIKA hat in Saudi-Arabien ein neues Werk in Betrieb genommen und damit sein Engagement in der Region verstärkt. Alexander Wiegand eröffnete die Fabrik in Dammam im Februar gemeinsam mit den Beschäftigten, Kunden und Geschäftspartnern. Unter den Gästen der …

Weiterlesen

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine Herausforderung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine anspruchsvolle Messaufgabe. Dazu bedarf es eines speziell ausgelegten Druckmittlers. WIKA hat mit Typ 990.45 ein solches Gerät im Portfolio und erhielt deswegen den Zuschlag des Betreibers einer Erdöl-Raffinerie. Dieser …

Weiterlesen

Ventilantriebe: Druckschalter vereint Steuerungs- & Alarmfunktion

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Der Druckschalter BA für Ventilantriebe vereint Steuerungs- und Alarmfunktion.

Hydraulische Ventilantriebe benötigen Druckschalter für einen sicheren Betrieb. In Schaltschränken sind in der Regel zwei dieser Messgeräte eingebaut. Ein Schalter dient dabei zur Steuerung der Pumpe für den Hydraulikdruck, der zweite löst bei Unterschreiten …

Weiterlesen

WIKA hat eine neue Fabrik in Kasachstan eingeweiht

Stefan Schneider | WIKA-Insight
Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde das neue Werk in Kasachstan seiner Bestimmung übergeben.

WIKA hat eine neue Fabrik in Kasachstan in Betrieb genommen. Standort des Werks ist Atyrau am Kaspischen Meer. Von der Planung bis zum Produktionsstart benötigte das für den Standort verantwortliche Team lediglich sechs Monate, anders gesagt: in einer der kürzesten …

Weiterlesen

NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur bei WIKA

Stefan Schneider | WIKA-Insight
Der NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur besuchte WIKA.

Der NAMUR-Arbeitskreis 3.11 (Druck und Temperatur) war bei WIKA zu Gast. NAMUR ist ein internationaler Verband der Anwender von Automatisierungstechnik und Digitalisierung in der Prozessindustrie. Der NAMUR-Arbeitskreis begann seinen zweitägigen Aufenthalt im Mai …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Innovationszentrum: Arbeitsplätze für die Zukunft
  • WIKA Schweiz: neues Kompetenzzentrum in Betrieb
  • Vom Bautempo überrascht
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise