• Performance level
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Performance level

MTTF und MTTFD – Was ist der Unterschied?

Arndt W. Jahns | Know-how
Was ist eine MTTF bzw MTTFd

Der MTTF-Wert ist ein Begriff aus dem Bereich Risikoanalyse & Risikobewertung. Die genaue Bedeutung ist  M ean  T ime  T o  F ailure (mittlere Zeit bis zum Ausfall) oder einfach die mittlere Lebensdauer einer Komponente. Die MTTF hat aufgrund der EN ISO 13849-1 …

Weiterlesen

Was versteht man unter Diagnosedeckungsgrad?

Stefan Heusel | Know-how
Formel zur Berechnung des Diagnosedeckungsgrades

Ein wichtiger Parameter beim Einsatz von Drucksensoren in Sicherheitseinrichtungen ist der sogenannte Diagnosedeckungsgrad (DC: aus dem Englischen Diagnostic Coverage). Da vor allem einkanalige aber auch zweikanalige Sicherheitskreise oft versagen oder defekt sein …

Weiterlesen

SIL? PL? – Was ist die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Sicherheitsfunktion?

Stefan Heusel | Know-how
Tabelle Sicherheitsintegrationslevel

Immer wieder werden wir von unseren Kunden angesprochen und gefragt: „Kann mein Produkt ein Teil einer Sicherheitsfunktion sein? Welche Normen oder Richtlinien gelten hierbei?“ Die wichtigsten heute verfügbaren Sicherheitsrichtlinien und Normen sind SIL (Safety …

Weiterlesen

Drucksensoren nach SIL – Häufig verwendete Begriffe und Abkürzungen

Stefan Heusel | Know-how
SIL Abkürzungen

Oft fragen unsere Kunden beim Einsatz von Drucksensoren auch nach Erklärungen zu oft verwendeten Begriffen und Abkürzungen im Zusammenhang mit „SIL Applikationen“. SIL – also Safety Integrity Level (Sicherheitsintegritätslevel) wird verwendet, um das …

Weiterlesen

Wie sind MTTF und MTBF definiert und worin liegt der Unterschied?

Anna Gries | Know-how
MTTF und MTBF

Die beiden Definitionen von MTTF und MTBF unterscheiden sich nur sehr geringfügig. Ausgeschrieben bedeuten die beiden Akronyme: "Mean Time To Failure"  (MTTF) – die mittlere Zeit bis zum Ausfall, d. h. das Bauteil bzw. das Gerät wird nach einem …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise