• Pharma und Biotechnologie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Pharma und Biotechnologie

Druckmessung – wie Anwender vom Systemanbieter profitieren

Jing Lyu | Druck, Know-how
Zusammenarbeit mit einem Systemanbieter für Druckmessung ist der effiziente Weg zur applikationsspezifischen Auslegung einer Messstelle.

Die Druckmessung könnte so einfach sein: Manometer, Drucktransmitter oder IIoT- Messgerät mit Funkeinheit installieren – fertig. Aber in vielen Fällen erfordert eine Messstelle mehr Komponenten als nur das Messgerät, vor allem in der Prozessindustrie. Deswegen …

Weiterlesen

SIP in Pharmaprozessen: Sterilisieren mit Reinstdampf

Jing Lyu | Know-how
SIP-Verfahren sind in der pharmazeutischen Industrie unerlässlich.

„Sterilisation in Place“ oder „Steam in Place“, kurz: SIP, ist ein in der pharmazeutischen Produktion unverzichtbares Verfahren. Es bedeutet die Sterilisation des jeweiligen Prozessequipments direkt in der Anlage mit Hilfe von kondensierendem Dampf. Im …

Weiterlesen

Edelstahl-Manometer: Facelift bringt digitale Features

Christopher Ott | Druck
WIKA hat seine Edelstahl-Manometer und -Thermometer einem Facelift unterzogen.

Neue Optik plus erweiterte Funktionalität: WIKA hat seine Manometer und mechanischen Thermometer aus Edelstahl einem umfassenden Facelift unterzogen. Die Kunden profitieren davon in mehrfacher Weise und ohne Aufpreis. Sie können beispielsweise über einen QR-Code auf …

Weiterlesen

Injektionslösungen: Druckmessung ohne Kontaminationsrisiko

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Injektionslösungen gehören zu den sensibelsten Pharma-Produkten.

Injektionslösungen zählen zu den sensibelsten Produkten der pharmazeutischen Industrie. Sterilität ist während der Herstellung unabdingbar. Denn der Wirkstoff gelangt direkt und unter Umgehung der natürlichen Abwehrkräfte in den Körper des Patienten. Einer …

Weiterlesen

In-Line-Prozesstransmitter für nachhaltige Drucküberwachung

Tobias Hench | Druck
Dem neuen Inline-Prozesstransmitter liegt eine innovative Technologie zugrunde.

Der In-Line-Prozesstransmitter Typ DMSU22SA von WIKA markiert einen neuen Abschnitt in der Drucküberwachung bei sterilen Anwendungen. Das widerstandsfähige Gerät mit EHEDG-Zertifizierung und 3-A-Kennzeichnung erhöht die Prozesssicherheit und reduziert zugleich den …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Füllflüssigkeit in Manometern: Einsatz und Nutzen?
  • „Sauerstoff, öl- und fettfrei“ in der Kalibriertechnik
  • Wie funktioniert ein Druckmittler?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise