• Prozesssicherheit
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Prozesssicherheit

Flexible Drucküberwachung bei Verarbeitung von Blutplasma

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Prozesstransmitter eignen sich für die Drucküberwachung bei der Blutplasma-Verarbeitung.

Die Verarbeitung von Blutplasma als Rohstoff für eine Reihe unterschiedlicher Medikamente stellt komplexe Anforderungen an die Drucküberwachung. Zur entsprechenden Instrumentierung suchte ein Pharmahersteller nach einer All-in-one-Lösung, die seine Vorgaben an …

Weiterlesen

Druckmesssystem gegen flüchtige Emissionen durch Methan

Pratik R. Vishwakarma | Druck
EMICOgauge schließt flüchtige Emissionen durch Methan aus.

Ob in der Chemieindustrie, in petrochemischen Unternehmen oder bei der Verarbeitung von Erdöl und Erdgas: Zahlreiche Prozesse enthalten Methan, das auch über flüchtige Emissionen das Klima schädigt. Einem Austritt dieses Treibhausgases oder einer ähnlichen …

Weiterlesen

Pflanzenschutzmittel-Produktion mit Backup-Druckmessung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Pflanzenschutz-Produktion mit redundanter Druckmessung

Die hohen Anforderungen an Pflanzenschutzmittel und ihre Herstellung spiegeln sich auch bei der Druckmessung im Prozess wieder. Ein WIKA-Kunde hat die elektronische Instrumentierung zur Drucküberwachung daher durch ein mechanisches Backup ergänzt. Für diese …

Weiterlesen

Kunststoff-Herstellung: Sichere Druckmessung bis 330 °C

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Druckmessung bei Kunststoff-Herstellung bis 330 °C

Die Druckmessung bei der Herstellung von PBAT, einem biologisch abbaubaren Kunststoff, steht einer besonderen Herausforderung gegenüber: Im Prozess herrschen Temperaturen bis 330 °C. Für einen PBAT-Produzenten hat WIKA deswegen den Prozesstransmitter Typ IPT-20 mit …

Weiterlesen

Was ist die führende Zündschutzart bei UHP-Drucktransducern?

Fabian Mayer | Know-how
Führende Zündschutzart UHP-Drucktransducer

Die führende Zündschutzart ist für den elektrischen Anschluss eines Drucksensors mit Explosionsschutz entscheidend. Sie muss dabei nicht zwangsläufig diejenige mit den strengeren Anforderungen sein. Dies gilt beispielsweise für die UHP-Drucktransducer der …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise