Die Verwendung eines M12-Anschlusssteckers, anstelle eines Standard-Kabelabgangs am Anschlusskopf eines Thermometers, ermöglicht ein schnelles und sicheres Anschließen. Auch im Hygiene-, Nahrungsmittel- und Pharmabereich wird immer öfter eine solche Ausführung …
Schnittstellen
Überblick: Was ist IO-Link?
| Jürgen Reiser | Know-howHäufig werde ich im Zusammenhang mit Druckschaltern gefragt, was IO-Link ist, bzw. wie es definiert ist. IO-Link ist eine Kommunikationsschnittstelle im Bereich Factory Automation/ Maschinenbau. Führende Anbieter aus der Automatisierungstechnik haben sich dabei zu …
Überblick: Wie funktioniert IO-Link?
| Jürgen Reiser | Know-howWie funktioniert eigentlich die neue Kommunikationsschnittstelle IO-Link des WIKA Druckschalters PSD-30? IO-Link ist eine Punk-zu-Punkt-Verbindung (also kein neuer Feldbus) zwischen dem Sensor/Aktor und einem Feldbusmaster wie z. B. einer SPS. Über die in der …