• Sicherheit
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Sicherheit

Sichere Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Jing Lyu | Anwendungen
Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Die Filterüberwachung ist eine Kernaufgabe von Differenzdruckmanometern: Der Differenzdruck steigt, sobald sich der Filter zusetzt. Damit signalisieren die Messgeräte, wann der Filter zu reinigen oder auszutauschen ist. Die Effizienz einer solchen Lösung lässt sich …

Weiterlesen

SIL-zertifiziert nach IEC 61508: Funktionale Sicherheit bei mechanischen Schaltern

July Yang | Know-how
Zwei ineinander greifende Zahnräder beschriftet mit Process und Safety

Mechanische Druck- und Temperaturschalter übernehmen in sicherheitsrelevanten Anwendungen sensible Aufgaben, z. B. die Sicherheitsfunktion und die Überwachung von Grenzwerten. Ihre funktionale Sicherheit muss entsprechend gewährleistet sein. Das ist immer dann …

Weiterlesen

MTTF und MTTFD – Was ist der Unterschied?

Arndt W. Jahns | Know-how
Was ist eine MTTF bzw MTTFd

Der MTTF-Wert ist ein Begriff aus dem Bereich Risikoanalyse & Risikobewertung. Die genaue Bedeutung ist  M ean  T ime  T o  F ailure (mittlere Zeit bis zum Ausfall) oder einfach die mittlere Lebensdauer einer Komponente. Die MTTF hat aufgrund der EN ISO 13849-1 …

Weiterlesen

Verpackungsaktion: Mund-Nase-Schutzmasken

Christian | Ausbildung
Corona: Verpackungsaktion Schutzmaske

Hallo Zusammen, in dieser schweren Zeit ist es besonders wichtig bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Darunter fallen z. B. das Einhalten des Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 m oder ein regelmäßiges, gründliches Händewaschen. Aber auch das …

Weiterlesen

Die ELMS1-Überlastsicherung rettet Leben

Markus Heidl | Anwendungen, Kraft
Zertifizierter Dual Hoist Twin Mode

In einem Hafen wie Antwerpen ist immer viel los. Schiffe laufen ein, werden ent- und beladen, Schiffe laufen wieder aus – und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Alles möglichst schnell, denn Zeit ist Geld. 2019 wurde in Antwerpen ein …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise