Temperaturbereich und Temperaturgrenze bei Drucksensoren – gibt es da einen Unterschied? Meine intuitive Antwort wäre: Ja! Der erste Begriff beschreibt einen Abschnitt und der zweite dessen Rahmen. Auf den zweiten Blick jedoch muss ich feststellen, dass beide …
Temperaturfehler
Wärmeableitung
| Joachim Brückner | Know-how"Ein Thermometer misst im günstigsten Fall immer nur seine eigene Temperatur". Ziel ist es somit, die Temperatur des Sensorelementes an die des Messmediums anzugleichen. Nur dann zeigt das Thermometer auch die tatsächliche Mediumstemperatur an. …
Was bedeutet eigentlich Temperaturkompensation bzw. temperaturkompensierter Bereich bei Drucksensoren?
| Michèle Beyer | Know-howKein anderer Begriff ist so irreführend, wie der des temperaturkompensierten Bereiches. Fangen wir erst einmal damit an, was gemeint ist: Der temperaturkompensierte Bereich ist jener Temperaturbereich, in dem der Temperatur-Fehler, beziehungsweise die …
Temperaturkoeffizienten (TK) bei Drucksensoren
| Anna Gries | Know-howDa die Temperatur Einfluss auf die Messgenauigkeit eines Drucksensors hat, bleibt trotz diverser Kompensationsmaßnahmen immer ein kleiner Temperaturfehler im Nenntemperaturbereich. Dieser wird in den Datenblättern von Herstellern von Drucksensoren oft als …
Aktive und passive Temperaturkompensation bei Drucksensoren
| Dominik Lorenz | Know-howWas ist bzw. wie funktioniert eigentlich eine aktive bzw. passive Temperaturkompensation von Drucksensoren? Höherwertige Drucksensoren, vor allem im Präzisionsbereich, sind so gut wie immer mit einer individuellen Temperaturkompensation versehen. Was aber ist der …