• Ventile/Regler
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Ventile/Regler

Druckmessung – wie Anwender vom Systemanbieter profitieren

Jing Lyu | Druck, Know-how
Zusammenarbeit mit einem Systemanbieter für Druckmessung ist der effiziente Weg zur applikationsspezifischen Auslegung einer Messstelle.

Die Druckmessung könnte so einfach sein: Manometer, Drucktransmitter oder IIoT- Messgerät mit Funkeinheit installieren – fertig. Aber in vielen Fällen erfordert eine Messstelle mehr Komponenten als nur das Messgerät, vor allem in der Prozessindustrie. Deswegen …

Weiterlesen

Vorteile der In-situ-Kalibrierung am Beispiel Druckschalter

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Bei einer In-situ-Kalibrierung bleiben die Messgeräte installiert.

Eine In-situ-Kalibrierung von Messgeräten kommt für zahlreiche Industrieprozesse in Frage. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Geräte bleiben installiert, die Prozesse müssen demzufolge nicht geöffnet werden. Die Anlagenbetreiber senken auf diese Weise den …

Weiterlesen

Differenzdruckschalter sorgen für sicheren Filterbetrieb

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Differenzdruckschalter überwachen Filteranlagen in der Prozessindustrie.

Differenzdruckschalter übernehmen zentrale Überwachungs- und Steuerungsaufgaben. Ein Hersteller von Filteranlagen für die Prozessindustrie verwendet für diese Funktionen den WIKA-Schaltertyp DE mit angebautem Ventilblock. Die Entscheidung für diese Lösung hat …

Weiterlesen

TA Luft folgt bei flüchtigen Emissionen nun der ISO 15848-1

Pratik R. Vishwakarma | Know-how
Die TA Luft ist im Bereich Flüchtige Emissionen revidiert

Die TA Luft ist revidiert. Zur Verhinderung flüchtiger Emissionen ( „ Fugitive Emissions") folgt die Neufassung der deutschen Richtlinie nun der internationalen Norm ISO 15848-1. Tests gemäß TA Luft verlaufen dementsprechend nach den gleichen Prüfparametern wie …

Weiterlesen

Spülring in einem Druckmittlersystem hat mehrere Vorteile

Tobias Hench | Know-how
Spülring in einem Druckmittlersystem für die Prozessindustrie

Die Erweiterung eines Flansch-Druckmittlersystems durch einen Spülring bringt entscheidende Vorteile mit sich. Sie ermöglicht unter anderem eine einfache Reinigung und darüber hinaus auch eine Vor-Ort-Kalibrierung der Messstelle. Druckmittlersysteme werden in …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Füllflüssigkeit in Manometern: Einsatz und Nutzen?
  • „Sauerstoff, öl- und fettfrei“ in der Kalibriertechnik
  • Wie funktioniert ein Druckmittler?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise