WIKA präsentierte auf der Achema 2022 auch eine Weltneuheit.

Bei der Achema 2022 traf sich die globale Prozessindustrie nach mehrmaligem coronabedingten Verschieben endlich wieder auf ihrer Leitmesse in Frankfurt am Main. Zwar kamen längst nicht so viele Aussteller und Besuchende wie gewohnt, da der Termin umständehalber in die europäische Haupturlaubszeit fiel. Dennoch zeigte sich das WIKA-Messeteam zufrieden mit dem Verlauf.

Die Verantwortlichen in Klingenberg passten die Planungen rechtzeitig an die Gegebenheiten an. Sie reduzierten die Standfläche für die Achema 2022 von 320 auf 120 Quadratmeter und verlegten den Auftritt von Halle 11.1. in Halle 11.0., da dort aufgrund der Laufwege eine höhere Besucherfrequenz zu vermuten war. Mit dem Kalibrieranhänger auf dem Freigelände vor der Halle 11 gaben sie zusätzlich dem Thema Service einen eigenen Platz.

„Trocken“ messender Inline-Drucktransmitter

Am Messestand selbst kam zum ersten Mal das neue PURE-480-Messekonzept mit großer LED-Wand zum Einsatz. Auf der LED-Wand wurden neue Produkte passend zum Motto „Inspiring. Sustainable. Connections.“ vorgestellt und die Kompetenz im Bereich Messtechnik hervorgehoben. Mit dem „trocken“ messenden Inline-Drucktransmitter DMSU22SA bot WIKA zudem eine Weltpremiere, die sowohl Publikum als auch Presse faszinierte. Zehn Vorträge im digitalen Raum ergänzten das physische Messeprogramm. Sie boten eine informative Plattform für alle Interessierten, die aufgrund von Reisebeschränkungen nicht an der Messe teilnehmen konnten.

Achema 2022 verlief für WIKA gut

Nach den fünf Messetagen zeigten sich alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen erleichtert, dass die erste Großmesse nach der langen Corona-Pause und trotz weiterhin herrschender Pandemie gut verlaufen war. Die Kunden hatten Lust, mit WIKA ihre Projekte zu besprechen. Die Kontaktzahlen der Vergangenheit ließen sich allerdings nicht erreichen, schließlich zählte die Achema 2022 im Vergleich zu den Vorjahren nur rund 60 Prozent der Aussteller und etwa 50 Prozent des Publikums. Dennoch ist die Qualität der Kontakte gestiegen. Das neue Messekonzept, durch den Einsatz der digitalen Medien auf Augenhöhe mit dem Markt, hat die Besucher positiv überrascht.

Hinweis
Einen Überblick über die Messen und Veranstaltungen, an denen WIKA teilnimmt erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.