Am Standort von WIKA Polen ist der Kujawiak-Lauf ein großes Sportereignis. An der 40. Auflage dieser familiären Veranstaltung in Włocławek gingen daher fast 1.000 Läuferinnen und Läufer an den Start, vor allem Kinder. Die Niederlassung unterstützte auf vielfältige Weise den Lauf und war sogar mit einem eigenen Stand vertreten.

Der Kujawiak-Lauf, bei dem WIKA Polen ebenfalls ein Team ins Rennen schickte, spricht alle Altersklassen an. Auf die Strecke gehen sowohl Gruppen und Familien mit Kindern als auch Einzelläuferinnen und -läufer. Die etwa 300 Erwachsenen absolvierten dabei einen zehn Kilometer langen Parcours durch den Wald. Die mehr als 600 Kinder hingegen meisterten ihre Distanzen getrennt nach Altersklassen. Leistung ist jedoch nicht alles, was zählt. Der Lauf soll den Teilnehmenden vor allem Spaß machen.

WIKA Polen stellte eine Krankenschwester für den Kujawiak-Lauf 

Für Spaß und Stimmung war allerdings auch neben der Strecke gesorgt. Am Stand von WIKA Polen organisierten beispielsweise sogenannte Botschafter der Niederlassung Malangebote für Kinder und verteilten WIKA-Kekse. Zudem beantworteten sie allen Interessierten Fragen zum Unternehmen und informierten generell darüber. WIKA Polen stellte dem Kujawiak-Lauf darüber hinaus eine Krankenschwester zur Verfügung. Sie versah die medizinische Betreuung und maß außerdem den Blutdruck aller Teilnehmenden. Damit nicht genug: Am Ziel erhielten die Einlaufenden noch eine Erinnerungsmedaille mit WIKA-Logo.

Work-Life-Integration: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Bereits bei der Pressekonferenz vor dem Wettkampf hatte die Niederlassung die Gelegenheit sich zu präsentieren und dabei zu betonen, dass ihr Team von mehr als 2.300 Beschäftigten großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen. Sport als wichtiger Teil der Freizeit kann WIKA den Menschen näherbringen weshalb WIKA Polen gerne lokale Initiativen wie z. B. den Kujawiak-Lauf unterstützt. 

Erneut eine gelungene Sportinitiative: der Kujawiak-Lauf 

Die große Anzahl Beteiligter, eine tolle Stimmung und dabei noch perfektes Wetter machten den 40. Kujawiak-Lauf erneut zu einem gelungenen Erlebnis. WIKA Polen freut sich, solche Familienveranstaltungen mit Outdoor-Aktivitäten regelmäßig fördern zu können.

Hinweis
Weitere Informationen über das soziale Engagement von WIKA erhalten Sie auf der WIKA-Webseite.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge:
Handballer aus der Ukraine (16) trainiert bei Bundesligisten
Ukraine-Krieg: Spendenaktion und Flüchtlingsbeherbergung
Wandern gegen Demenz
Sport, Spiel & Spaß



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.