Die Niederlassung von WIKA in China hat eine mehr als 25-jährige dynamische Geschichte.

Mit deutscher Ingenieurskunst und chinesischer Dynamik hat die WIKA Gruppe in den vergangenen Jahrzehnten ein starkes Produktions- und Servicenetz in China aufgebaut. Von Suzhou bis Shanghai deckt WIKA China heute das komplette Spektrum moderner Mess- und Steuerungstechnik ab.

Als WIKA 1997 die erste Fabrik in Suzhou eröffnete, war sie noch von Ackerland umgeben. Doch die 2.500 Jahre alte Stadt bot einzigartige Vorteile: Durch die Nähe zu Shanghai war sie ein Vorreiter in der frühen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas und zog zahlreiche internationale Unternehmen an. WIKA, ein Garant für deutsche Ingenieurskunst, gehörte zu den ersten, die sich in dem neuen Bezirk ansiedelten. Damit war der Grundstein für eine gemeinsame Wachstumsreise mit China gelegt.

Beginn der Reise in Suzhou

Die WIKA-Niederlassung in China wurde 1997 eröffnet.

Pflanzen für die Zukunft bei der Eröffnungsfeier.

Lokalisierung bedeutet für WIKA China mehr als Produktion vor Ort. Sie steht vielmehr für eine tiefe Verwurzelung im Land. 1997 startete die Produktion in Suzhou zunächst mit mechanischen Druck- und Temperaturmessgeräten. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts kamen innovative Produktionslinien für elektronische Temperaturmessgeräte, Druckmittler und SF6-Dichtemessgeräte hinzu. 2013 integrierte WIKA China die lokale Organisation von KSR KUEBLER, dem WIKA-Tochterunternehmen für Füllstandsmesstechnik. Später ergänzten Produktionslinien für Kraft- und elektronische Druckmessgeräte das Portfolio.

„Local for local“

Um dem dynamischen Markt noch besser gerecht zu werden, entstand 2024 ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum vor Ort. Heute bildet Suzhou das Herz eines Vertriebsnetzes und Produktionszentrums mit acht Niederlassungen. Produkte von WIKA sind in allen 34 Provinzen Chinas vertreten – von Offshore-Plattformen im Süden über Raffinerien im Nordosten bis hin zu den mehr als 4.000 Kilometer von Suzhou entfernten Kraftwerken im Nordwesten. Das Versprechen „Local for local“ wird hier täglich gelebt.

Qualität ohne Kompromisse

WIKA China geht bei der Konstruktion und Qualitätsprüfung keine Kompromisse ein.

Anspruchsvolle Qualitätsprüfung für langfristiges Vertrauen.

WIKA China setzt nicht nur auf effiziente Prozesse in der gesamten Produktion, sondern legt auch bei jedem Schritt Wert auf höchste Qualität. Das Unternehmen bietet flexible, maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden, ohne Kompromisse bei der Konstruktion oder Qualitätsprüfung einzugehen. So erfüllen die Produkte nicht nur die Erwartungen des chinesischen Marktes, sondern genießen auch langfristiges Vertrauen. Dies ist insbesondere in anspruchsvollen Branchen wie Kernkraft, Raffinerie und Petrochemie, Pharma- und Halbleiterindustrie ein wichtiger Vorteil.

 

 

Neues Werk Suzhou II

Das neue WIKA-Werksgelände in Suzhou ist mehr als 20.000 qm groß.

Das neue Werk in Suzhou wurde im Juni 2026 eingeweiht.

2026 ist WIKA China weiter gewachsen: Am 8. Juni wurde ein neues Werk in Suzhou feierlich eröffnet. Die mehr als 20.000 Quadratmeter große Anlage stellt ein breites Portfolio an Schlüsselprodukten her – von UHP-Druckmessgeräten über Durchflussmesstechnik bis hin zu Geräten für die SF6-Gasüberwachung. Die Eröffnung von Suzhou II ist ein wichtiger Schritt für weiteres, zielgerichtetes Wachstum in China und in Asien. Die Niederlassung verfügt damit nicht nur über deutliche höhere Fertigungskapazitäten, sondern hat auch den Bereich Forschung und Entwicklung erweitert.

Bereit für die Zukunft

Mit über 25 Jahren Geschichte, stetigem Wachstum und kontinuierlicher technologischer Weiterentwicklung hat sich WIKA China zu einem Kompetenzzentrum für industrielle Messtechnik in Asien entwickelt – und ist bereit, auch die nächsten Schritte in Richtung Zukunft aktiv mitzugestalten.

Hinweis
Sie interessieren sich für die Geschichte der WIKA Gruppe? Dann lesen Sie hier, welche Meilensteine den Weg des Unternehmens seit der Gründung 1946 bis heute geprägt haben. Mehr über WIKA China erfahren Sie auf der Webseite der Niederlassung und in der Pressemitteilung zur Eröffnung von Suzhou II. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf der deutschen WIKA-Webseite.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Praxisphase: Auslandsaufenthalt in China
Skrupellos: Fälschung der Webseite von WIKA China
China Compulsory Certification (CCC) für elektrische Thermometer
Drei Monate bei WIKA China in Suzhou