Hidrógeno: Un rayo de esperanza para la industria química

El hidrógeno está convirtiéndose en una solución energética clave para un futuro sostenible, ya que ofrece oportunidades de descarbonización en numerosos sectores a la vez que mejora la seguridad energética. Sin embargo, su explotación presenta complejos desafíos técnicos que requieren soluciones innovadoras y fiables.

La producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno exigen altos niveles de seguridad y precisión. WIKA, como líder mundial en instrumentación, diseña soluciones para afrontar estos retos garantizando la sostenibilidad y eficiencia de las aplicaciones.

Los retos o desafíos del uso del hidrógeno

El hidrógeno tiene características únicas que lo hacen a la vez prometedor y complejo de manipular.

Entre los principales retos está la fragilización o hidrogenación de los materiales debido a la exposición prolongada al hidrógeno, un fenómeno que debilita sus propiedades mecánicas y puede provocar fallos estructurales. Este problema exige el uso de materiales especialmente diseñados, como Elgiloy®, para garantizar una mayor resistencia.

Explicación del efecto técnico que provoca una deriva de la señal. El hidrógeno penetra la membrana metálica 
en forma de iones H+, el aceite se mezcla con las moléculas de H2 y crea una burbuja que crea presión interna.

Explicación del efecto técnico que provoca una deriva de la señal. El hidrógeno penetra la membrana metálica en forma de iones H+, el aceite se mezcla con las moléculas de H2 y crea una burbuja que crea presión interna.

La permeación es otro de los principales retos. Debido a su tamaño atómico muy pequeño, el hidrógeno puede penetrar en las superficies metálicas, provocando una desviación o deriva gradual de las señales del elemento sensor con el tiempo. WIKA ha desarrollado tecnologías avanzadas para minimizar este efecto y garantizar una precisión constante.

Las fugas de hidrógeno también representan un riesgo importante. Este gas inflamable puede formar nubes explosivas al mezclarse con el aire, amenazando la seguridad de las instalaciones. Para reducir estos riesgos, WIKA diseña sensores totalmente soldados especialmente adaptados a estas limitaciones.

Por último, las condiciones extremas en las que se almacena el hidrógeno imponen requisitos adicionales. En forma líquida, debe mantenerse a temperaturas inferiores a -253°C, mientras que en forma gaseosa, las presiones pueden alcanzar los 1.050 bar. WIKA ofrece instrumentos diseñados para funcionar de forma fiable en estos entornos tan exigentes.

Soluciones innovadoras de WIKA

Para la producción de hidrógeno, WIKA desempeña un papel clave en el suministro de equipos de instrumentación para electrolizadores, incluidos los fabricados por Plug Power. Los manómetros del tipo 233.30 y los transmisores de presión IS-3 garantizan mediciones precisas cumpliendo las normas de seguridad más estrictas, incluida la certificación ATEX. Estos instrumentos permiten controlar con precisión los niveles de presión dentro de los circuitos de hidrógeno. Para el almacenamiento y la distribución, los sensores MH-3-HY de WIKA están diseñados para controlar la presión en los depósitos de hidrógeno de los vehículos. Su integración en válvulas personalizadas, como las utilizadas por Plastic Omnium, garantiza un funcionamiento seguro y eficaz, al mismo tiempo que contribuye a las iniciativas de movilidad sostenible.
Para las estaciones de servicio, WIKA ofrece los termopares TC90, capaces de soportar variaciones extremas de temperatura que oscilan entre -40 y +85°C. Estos instrumentos de medición permiten acortar los ciclos de repostaje a la vez que garantizan un control preciso de las temperaturas críticas, especialmente durante las etapas de compresión y enfriamiento del hidrógeno. Para explorar estas soluciones y obtener más información, visita nuestra página web sobre hidrógeno.

Conclusión

A medida que el mundo adopta cada vez más las energías verdes, el hidrógeno se perfila como uno de los pilares de la transición energética. Las soluciones de instrumentación de WIKA desempeñan un papel decisivo a la hora de afrontar los retos técnicos y garantizar la seguridad, precisión y durabilidad de los distintos sistemas. Ya sea para la producción, la compresión, el almacenamiento o la distribución, WIKA ofrece soluciones innovadoras fiables adaptadas a los requisitos de cada aplicación.

Nota  

En nuestrapágina webencontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, soluciones y servicios que ofrecemos. En latienda online de WIKAtambién puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte encontactopara cualquier pregunta o información adicional.  

También puedes consultar otros artículos:
Compresores de hidrógeno: ¿cuáles son los instrumentos más adecuados?
Instrumentación de presión y temperatura en las estaciones de servicio de hidrógeno
Sensor de hidrógeno y sistema de pilas de combustible
Pasarse al hidrógeno: ¿Está preparada tu empresa?

 

 



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.