Las soluciones IIoT para la monitorización digital remota desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de las redes de calefacción urbana.

Los operadores de redes de calefacción urbana se enfrentan a retos complejos: escasez de personal cualificado, nuevos requisitos normativos y expectativas crecientes por parte de los clientes finales. En este contexto, es fundamental optimizar la fiabilidad y la eficiencia de las actividades operativas y de mantenimiento. Las soluciones IIoT para la monitorización digital remota de las redes de calefacción urbana son un elemento clave. En este artículo se explica cómo las tecnologías IIoT ayudan a los operadores a monitorizar la presión, detectar fugas de forma temprana y reducir las pérdidas de energía.

El mantenimiento de las redes de calefacción urbana implica numerosas actividades operativas: planificación, gestión del tráfico, acceso a las arquetas, medidas de seguridad e intervenciones manuales. La simple adquisición de un valor de presión requiere una planificación detallada: identificación de los puntos de medición, evaluación de su accesibilidad, asignación de personal e identificación de las secciones críticas.

El día de la intervención, el técnico se desplaza al punto de medición, que a menudo se encuentra en una arqueta subterránea. Para garantizar la seguridad, es necesario el apoyo de un segundo operario.

Una vez detectado el valor de presión, el dato se registra manualmente. Sin embargo, el valor puntual no responde a preguntas fundamentales para la gestión de la red:

  • ¿Cuál era la presión ayer, cuál será mañana?
  • ¿Qué medidas se deben tomar en caso de caída de presión?
  • ¿La variación de presión fue repentina o gradual?

Monitorización del estado de las tuberías de revestimiento de acero basada en IIoT: reducción de las pérdidas energética

Tubo de revestimiento de acero con manómetro WIKA PGW23 compatible con IIoT en combinación con una antena desmontable. Este diseño permite buenos campos de transmisión de varios kilómetros y también es adecuado para condiciones de instalación difíciles, como en pozos de mantenimiento.

La identificación rápida de las caídas de presión es esencial para la eficiencia de la red de calefacción urbana. El IIoT permite la monitorización continua de la presión en el espacio anular, lo que aumenta la transparencia operativa. La falta de visibilidad puede generar costes elevados, como en el caso de la monitorización de la presión entre las paredes de las tuberías. Las tuberías de doble pared están formadas por un tubo portante interno y un revestimiento externo, separados por un espacio vacío que actúa como aislante. Con el tiempo, el aire puede penetrar desde el exterior, reduciendo la eficacia del aislamiento hasta una décima parte de su valor inicial, lo que provoca pérdidas de calor, disminución de la eficiencia y aumento de los costes.

Digitalización de redes de calefacción urbana con IIoT: estándares y transmisión inalámbrica

Las caídas de presión solo pueden detectarse de forma precoz mediante la monitorización remota de los puntos de medición. En el pasado, la implementación requería un cableado complejo para cada punto de medición. Hoy en día, gracias a las soluciones IIoT, la instalación se ha simplificado: los instrumentos alimentados por batería y la transmisión de datos a través de los estándares inalámbricos LoRaWAN® y mioty® permiten la digitalización de los puntos de medición con tiempos y costes reducidos.

WIKA ofrece una solución integral: desde el sensor hasta la plataforma en la nube, pasando por la integración en los sistemas empresariales. Todos los puntos de medición se pueden visualizar en una plataforma IIoT centralizada. Los técnicos pueden configurar los valores límite de forma rápida y remota. Si el sensor de presión inteligente detecta una caída por debajo del umbral establecido, se envía una alarma directamente a la plataforma. De este modo, el técnico puede evaluar el estado del sistema y poner en marcha las medidas correctivas necesarias.

Transformación de la estrategia de mantenimiento de las redes de calefacción urbana

La transición de la recopilación manual de datos a puntos de medición inteligentes aumenta la visibilidad del sistema más de cien veces. Una mayor transparencia permite pasar de la supervisión periódica al mantenimiento proactivo. De este modo, los operadores de la red obtienen un uso optimizado de los recursos y una mayor fiabilidad de la infraestructura.

Mejorar la satisfacción de los clientes mediante la supervisión remota IIoT de los puntos finales

Los operadores de redes de calefacción urbana conocen bien situaciones como esta: un cliente informa de una avería, por ejemplo, una ducha fría, que requiere una intervención inmediata. A menudo, el problema solo se detecta in situ, tras comprobar la presión de entrada y buscar la causa, como una válvula de control defectuosa.

Detección de una anomalía en la distribución del calor.

La monitorización remota de la presión de la línea permite prevenir este tipo de incidentes. La monitorización predictiva mediante IIoT permite detectar una avería en los 30 minutos siguientes a su aparición. La alerta directa al personal responsable reduce los tiempos de respuesta. El daño se localiza con precisión en la plataforma en línea, lo que permite una intervención rápida y reduce las horas dedicadas a la búsqueda de averías. Esto se traduce en una mayor fiabilidad de la red y una mayor satisfacción de los clientes finales.

Preguntas frecuentes
¿Cómo puede ayudar el IIoT a supervisar la presión en las redes de calefacción urbana a lo largo del tiempo?El IIoT permite la supervisión continua y programada de la presión en los puntos críticos de la red. Los sensores de presión IIoT alimentados por batería transmiten los datos a intervalos regulares a una plataforma centralizada en la nube. Los operadores pueden analizar las tendencias en diferentes escalas de tiempo, comparar secciones de la red e identificar rápidamente las anomalías. Esta visión histórica facilita la comprensión del comportamiento del sistema en presencia de cargas y condiciones meteorológicas variables.

¿Cómo detecta el IIoT de forma inmediata las caídas de presión en los sistemas de calefacción urbana?
Con el IIoT, cada punto de medición puede configurarse con umbrales de alarma personalizados. Si la presión desciende por debajo del límite establecido, por ejemplo, debido a una fuga, una válvula defectuosa o problemas de aislamiento, el sensor envía inmediatamente una alarma a la plataforma. Los técnicos son avisados casi en tiempo real y pueden identificar con precisión la ubicación de la anomalía. Esta detección temprana reduce los tiempos de resolución, limita las pérdidas de energía y ayuda a prevenir interrupciones no planificadas.

¿Cuáles son las ventajas del mantenimiento predictivo para las redes de calefacción urbana?
El mantenimiento predictivo basado en el IIoT utiliza datos continuos (presión, temperatura, caudal, alarmas) para anticipar las averías antes de que se traduzcan en interrupciones. El análisis de patrones y tendencias permite planificar las intervenciones solo cuando son realmente necesarias, evitando visitas innecesarias y optimizando el uso del personal. Este enfoque prolonga la vida útil de los recursos, aumenta la disponibilidad de la red y reduce las llamadas de emergencia, mejorando la eficiencia y la sostenibilidad operativa.

Nota
Gracias al IIoT, los sistemas se vuelven transparentes y pueden supervisarse de forma predictiva y mantenerse de manera más eficiente. En el sitio web de WIKA puedes encontrar más información y detalles sobre las soluciones IIoT. No dudes en ponerse en contacto con nosotros, nuestros técnicos expertos estarán encantados de ayudarte con su aplicación específica.

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Suministro de CO2 con IIoT para una dispensación continua
El uso del IIoT en viñedos para optimizar la protección contra heladas
El mantenimiento predictivo en el sector industrial: prevenir fallos con el IIoT