• Stéphane Peyrache
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Stéphane Peyrache

Étude de cas : Une solution sur mesure de montages sur séparateur répond aux exigences précises du client

Stéphane Peyrache | Applications
Double montage sur séparateur de manomètres

Une entreprise du secteur de l'énergie et de l'eau/eaux usées a contacté WIKA pour installer un montage sur séparateur sur un pipeline avec un faible dégagement, ainsi qu’une exigence spécifique : Le manomètre process devait être lisible des deux côtés. La …

Continuer à lire...

Quelle est la capacité de surpression des manomètres à tube manométrique ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire
peut-on mettre en surcharge les manomètres à tube manométrique

En ce qui concerne les manomètres à tube manométrique, la question de la capacité de surpression des instruments se pose parfois. Qu'arrive-t-il au manomètre si par exemple sa plage de mesure a été dépassée de 30% ? L'indication de l'instrument est-elle …

Continuer à lire...

4 raisons d’opter pour un raccord de pression avec membrane affleurante

Stéphane Peyrache | Pression

Quelle est la différence entre un capteur de pression à membrane interne et un capteur à membrane affleurante ? Et lequel choisir pour la mesure de pression dans votre application ? Cette vidéo WIKA explique quelles situations nécessitent un raccord de pression …

Continuer à lire...

Quel est le rôle des vannes et manifolds dans la sécurité des installations ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire
Monoflange WIKA type IVM monté sur un transmetteur de pression type UPT

La fiabilité d'une vanne ou d'un manifold est essentielle pour la sécurité de l'ensemble de l'installation. Presque tous les instruments de mesure de pression fonctionnent avec une vanne ou une combinaison de vannes ou manifolds. Le choix d'une vanne ou d'un …

Continuer à lire...

Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire
Raccords_npt_gas_manometre

La plupart des manomètres dans le monde utilisent un raccord NPT ou GAZ (métrique) pour une installation de process. Il est donc utile de connaître leurs différences, mais aussi de reconnaître quelle version est utilisée sans avoir à retirer l'ensemble complet.  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales