Le manomètre à membrane est un instrument de mesure de pression particulièrement adapté aux applications industrielles dans lesquelles le fluide peut être agressif, visqueux, contaminé ou contenir des particules. Contrairement au manomètre à tube manométrique, il utilise une membrane comme élément de mesure.

Cette technologie permet de mesurer la pression de nombreux fluides et de répondre à des applications dans lesquelles une séparation entre le fluide de process et le mécanisme de mesure peut être nécessaire.

Mais comment fonctionne un manomètre à membrane ? Quels sont ses principaux types et dans quelles applications industrielles est-il utilisé ? Cet article présente le principe de fonctionnement du manomètre à membrane, ses caractéristiques et les principaux cas dans lesquels cette technologie de mesure de pression est particulièrement adaptée.

Qu’est-ce qu’un manomètre à membrane ?

Un manomètre à membrane est un instrument mécanique utilisé pour mesurer la pression d’un fluide. Son fonctionnement repose sur la déformation d’une membrane élastique sous l’effet de la pression.

La membrane constitue l’élément sensible de l’instrument. Lorsqu’une pression est appliquée sur l’une de ses faces, elle se déforme. Cette déformation est ensuite transmise à un mécanisme qui transforme le mouvement de la membrane en une indication de pression sur le cadran.

Le principe de fonctionnement est donc différent de celui d’un manomètre à tube de Bourdon, dans lequel la mesure repose sur la déformation d’un tube.

La conception à membrane présente notamment un intérêt lorsque les conditions du fluide ou du procédé rendent l’utilisation d’un tube de Bourdon moins adaptée.

Comment fonctionne un manomètre à membrane ?

Le fonctionnement d’un manomètre à membrane repose sur une succession d’étapes relativement simples.

Lorsque le fluide exerce une pression sur la membrane, celle-ci se déforme en fonction de la pression appliquée. Le mouvement ainsi généré est transmis au mécanisme du manomètre.

Le mécanisme transforme alors cette déformation en un mouvement de l’aiguille. Celle-ci indique la pression mesurée sur le cadran.

La membrane agit donc comme un élément sensible entre le fluide et le mécanisme de mesure. Sa conception et ses matériaux doivent être adaptés aux conditions de l’application afin de permettre une mesure fiable.

Quelle est la différence entre un manomètre à membrane et un manomètre à tube de Bourdon ?

Les deux technologies permettent de réaliser une mesure mécanique de la pression, mais leur élément de mesure est différent.

Dans un manomètre à tube de Bourdon, la pression déforme un tube métallique qui tend à modifier sa forme. Ce mouvement est transmis au mécanisme et à l’aiguille.

Dans un manomètre à membrane, c’est une membrane élastique qui se déforme sous l’effet de la pression.

Cette différence de conception influence les domaines d’utilisation des deux technologies. Le manomètre à membrane est notamment intéressant lorsque le fluide est agressif, visqueux ou susceptible de contenir des particules.

1. Manomètre à membrane pour les fluides agressifs

Les procédés industriels peuvent utiliser des fluides qui attaquent certains matériaux. Dans ce type d’application, le choix des matériaux en contact avec le fluide est essentiel.

Le manomètre à membrane peut être conçu avec des matériaux adaptés au fluide mesuré. La membrane constitue alors la partie sensible directement exposée à la pression du procédé.

Dans les applications nécessitant une protection supplémentaire du système de mesure, une technologie de séparation peut également être utilisée afin d’isoler l’instrument du fluide.

Risques liés aux fluides agressifs

Un matériau mal adapté peut entraîner :

  • une corrosion des parties en contact avec le fluide ;
  • une détérioration de l’élément de mesure ;
  • une perte de précision ;
  • une réduction de la durée de vie du manomètre.

Le choix du matériau de la membrane doit donc tenir compte des caractéristiques du fluide et des conditions du procédé.

2. Manomètre à membrane pour les fluides visqueux

Les fluides très visqueux peuvent rendre la mesure de pression plus complexe. Ils peuvent notamment ralentir la transmission de la pression et créer des dépôts dans les passages de pression.

Dans ce type d’application, la conception du manomètre à membrane peut faciliter la mesure en limitant les zones dans lesquelles le fluide peut s’accumuler.

Cette technologie peut ainsi être utilisée pour différentes applications industrielles impliquant des fluides difficiles à mesurer avec une conception traditionnelle.

3. Manomètre à membrane pour les fluides contenant des particules

Certains procédés industriels utilisent des fluides contenant des particules, des solides en suspension ou d’autres contaminants.

Ces particules peuvent obstruer les passages de pression d’un instrument conventionnel et perturber la mesure.

La conception d’un manomètre à membrane industriel permet de mieux répondre à ce type de contrainte. La membrane peut constituer une surface de séparation adaptée aux applications dans lesquelles le risque de colmatage doit être pris en compte.

Applications concernées

Les manomètres à membrane peuvent notamment être utilisés dans des applications où les fluides sont :

  • chargés en particules ;
  • visqueux ;
  • contaminés ;
  • susceptibles de former des dépôts.

Le choix de l’instrument dépend toutefois toujours des conditions spécifiques du procédé.

Quels sont les principaux types de manomètres à membrane ?

Il existe différentes configurations de manomètres à membrane, adaptées aux besoins des applications industrielles.

Le choix dépend notamment du fluide à mesurer, des conditions de pression, de l’environnement et des contraintes liées au procédé.

Certains instruments sont conçus pour réaliser directement la mesure de pression du fluide. Dans d’autres configurations, le manomètre peut être associé à un système de séparation tel qu’un séparateur à membrane.

Cette association permet de protéger le manomètre lorsque le fluide ne doit pas entrer directement en contact avec le mécanisme de mesure.

Manomètre à membrane avec séparateur

Un séparateur à membrane permet de séparer le fluide de process de l’instrument de mesure.

La pression du fluide agit sur la membrane du séparateur. La pression est ensuite transmise au manomètre par un liquide de transmission.

Cette configuration est particulièrement utile lorsque le fluide est corrosif, visqueux, chaud ou contient des particules susceptibles de perturber la mesure.

Le séparateur à membrane peut ainsi étendre les possibilités d’utilisation d’un manomètre dans des applications industrielles exigeantes.

Pourquoi utiliser un manomètre à membrane ?

Le principal intérêt d’un manomètre à membrane réside dans son adaptation à des conditions de mesure dans lesquelles d’autres technologies peuvent être plus difficiles à utiliser.

La membrane peut notamment être adaptée à des fluides agressifs ou difficiles à mesurer. Elle peut également contribuer à limiter les problèmes liés aux fluides visqueux, contaminés ou contenant des particules.

Le choix de cette technologie doit cependant être réalisé en fonction des conditions réelles de l’application et du fluide mesuré.

Quelles sont les applications industrielles d’un manomètre à membrane ?

Les manomètres à membrane industriels peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs et procédés nécessitant une mesure mécanique de la pression.

Ils peuvent notamment être adaptés aux applications dans lesquelles les fluides présentent des caractéristiques particulières ou dans lesquelles le risque de corrosion, de colmatage ou de contamination doit être pris en compte.

Selon la configuration choisie, cette technologie peut être utilisée dans des procédés industriels, des installations de traitement des fluides et d’autres applications de mesure de pression.

Comment choisir un manomètre à membrane ?

Le choix d’un manomètre à membrane doit commencer par l’analyse des conditions réelles de fonctionnement.

Les principaux critères à prendre en compte sont :

  • la plage de pression à mesurer ;
  • la nature du fluide ;
  • la compatibilité des matériaux avec le fluide ;
  • la viscosité du fluide ;
  • la présence éventuelle de particules ou de contaminants ;
  • la température du procédé ;
  • les conditions environnementales ;
  • le besoin éventuel d’un séparateur à membrane ;
  • les exigences de lisibilité et d’installation.

Le manomètre doit être correctement dimensionné et adapté aux conditions du procédé. Le choix de la membrane et des matériaux en contact avec le fluide est particulièrement important pour garantir une mesure fiable et une bonne durée de vie de l’instrument.

Manomètre à membrane ou séparateur à membrane : quelle différence ?

Il est important de distinguer le manomètre à membrane du manomètre équipé d’un séparateur à membrane.

Dans un manomètre à membrane, la membrane constitue directement l’élément de mesure de l’instrument.

Avec un séparateur à membrane, la membrane est utilisée pour isoler l’instrument du fluide de process. La pression est alors transmise au manomètre par un liquide de transmission.

Ces deux solutions répondent donc à des besoins différents. Le choix dépend principalement des caractéristiques du fluide et des conditions de mesure.

Conclusion

Le manomètre à membrane est une technologie de mesure de pression adaptée à de nombreuses applications industrielles, notamment lorsque le fluide est agressif, visqueux, contaminé ou contient des particules.

Son fonctionnement repose sur la déformation d’une membrane sous l’effet de la pression. Cette déformation est ensuite transformée en indication sur le cadran par le mécanisme de mesure.

Le choix entre un manomètre à membrane, un manomètre à tube de Bourdon ou une solution avec séparateur à membrane dépend avant tout des conditions réelles de l’application. La pression, le fluide, la température et les contraintes du procédé doivent être pris en compte pour sélectionner la technologie la plus adaptée.

Pour plus d’informations sur les solutions de mesure de pression, les manomètres industriels et les séparateurs à membrane, consultez les pages dédiées de WIKA ou contactez les experts en mesure de pression.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un manomètre à membrane ?

Un manomètre à membrane est un instrument mécanique de mesure de pression dont le fonctionnement repose sur la déformation d’une membrane élastique sous l’effet de la pression.

2. Comment fonctionne un manomètre à membrane ?

La pression du fluide déforme la membrane. Cette déformation est ensuite transmise à un mécanisme qui transforme le mouvement en une indication de pression sur le cadran.

3. Quelle est la différence entre un manomètre à membrane et un manomètre à tube de Bourdon ?

La principale différence concerne l’élément de mesure. Le manomètre à membrane utilise une membrane qui se déforme sous l’effet de la pression, tandis que le manomètre à tube de Bourdon utilise un tube élastique.

4. Quand utiliser un manomètre à membrane ?

Un manomètre à membrane peut être particulièrement adapté aux applications dans lesquelles le fluide est agressif, visqueux, contaminé ou contient des particules.

5. Peut-on utiliser un séparateur à membrane avec un manomètre ?

Oui. Un séparateur à membrane permet d’isoler le manomètre du fluide de process. La pression est transmise à l’instrument par un liquide de transmission.

6. Comment choisir un manomètre à membrane ?

Le choix dépend notamment de la pression à mesurer, du fluide, de la compatibilité des matériaux, de la température, de la viscosité et de la présence éventuelle de particules ou de contaminants.