Lorsqu’on choisit un instrument mécanique de mesure de pression, le manomètre à tube manométrique vient souvent en premier. C’est la solution la plus répandue, robuste et économique. Pourtant, elle n’est pas adaptée à tous les cas. Dès que le fluide devient visqueux, cristallisant, contaminé, agressif, ou que la plage de pression est très basse, le manomètre à membrane devient souvent la meilleure option.
Le manomètre à membrane utilise une membrane ondulée comme élément sensible. Sous l’effet de la pression, cette membrane se déforme et transmet mécaniquement le mouvement à l’aiguille. Comme le fluide n’entre pas dans un tube étroit et que le raccord de pression peut être plus large, ce principe convient particulièrement bien aux fluides difficiles. Il offre aussi une très bonne résistance aux surpressions, car la membrane peut venir s’appuyer contre la bride supérieure.
Quand le manomètre à membrane est la bonne solution

Manomètre à tube manométrique (à gauche) et manomètre à membrane
Le principal avantage d’un manomètre à membrane est sa capacité à mesurer de très faibles pressions tout en restant compatible avec des fluides problématiques.
Le premier bénéfice est la mesure des basses pressions. Grâce à la grande surface de la membrane, de faibles pressions peuvent être mesurées avec fiabilité. Cela en fait une solution particulièrement pertinente lorsque les manomètres à tube manométrique ne sont plus les mieux adaptés.
Le deuxième bénéfice est la compatibilité avec les fluides critiques. Si le fluide est visqueux, contaminé ou cristallisant, il peut obstruer le canal de pression étroit d’un manomètre à tube manométrique. Les manomètres à membrane, notamment avec bride ouverte ou membrane affleurante, limitent ce risque et conviennent donc très bien aux industries chimiques, pétrochimiques, environnementales et à d’autres applications de process exigeantes.
Le troisième bénéfice est la résistance à la surpression. Les versions standard offrent généralement une sécurité contre la surpression de cinq fois la pleine échelle, et certains modèles comme les 432.36 et 432.56 sont conçus pour aller beaucoup plus loin. C’est un avantage majeur dans les installations où les pics de pression sont fréquents.
Manomètre à membrane ou séparateur ?

Séparateur à membrane avec raccord fileté
La confusion est fréquente entre manomètre à membrane et séparateur à membrane. Pourtant, il ne s’agit pas du même produit.
Le manomètre à membrane est un instrument autonome dont l’élément de mesure est une membrane. Le séparateur, lui, est un accessoire monté devant un manomètre à tube manométrique, un transmetteur ou un pressostat afin d’isoler l’instrument du fluide de process.

Séparateurs à membrane
Cette différence est importante car les avantages ne sont pas les mêmes. Le manomètre à membrane est particulièrement intéressant pour les basses pressions et les fortes surpressions. Le séparateur apporte plus de flexibilité en matière de montage déporté, de capillaire et d’isolation vis-à-vis de températures extrêmes ou de fluides très agressifs. Autrement dit, le séparateur sert à séparer l’instrument du process, alors que le manomètre à membrane repose lui-même sur ce principe de mesure directe par membrane.
Où les manomètres à membrane sont particulièrement adaptés

Montage sur séparateur (à gauche) et manomètre à membrane
Le portefeuille couvre aussi bien les applications process classiques que les applications hygiéniques.
Les 432.50 et 433.50 sont conçus pour l’industrie de process et fabriqués selon EN 837-3. Ils conviennent particulièrement aux industries chimique et pétrochimique, au pétrole et gaz, à l’énergie, ainsi qu’à toutes les applications nécessitant une bonne résistance aux surpressions et une compatibilité avec des fluides agressifs ou contaminés.
Pour des besoins encore plus marqués en matière de surpression admissible dans les basses plages, les séries 432.36 et 432.56 sont particulièrement intéressantes. Selon la version, ces instruments peuvent supporter des surpressions de 40, 100 ou 400 bar dès les plus faibles plages de mesure, sans dégradation durable de leurs caractéristiques.
Dans les applications sanitaires et hygiéniques, la famille PG43SA est la gamme dédiée. Les modèles PG43SA-C et PG43SA-S sont conçus pour les industries pharmaceutique, biotechnologique, cosmétique et agroalimentaire, avec une cellule de mesure sèche et une membrane affleurante soudée qui élimine tout risque de contamination par fluide de transmission. Le PG43SA-D ajoute une surveillance intégrée de la membrane pour les exigences de sécurité les plus élevées.
Conclusion
Le manomètre à membrane est le bon choix dès que la pression à mesurer est faible, que le fluide est difficile ou qu’une forte sécurité contre la surpression est requise. Il ne remplace pas systématiquement un manomètre à tube manométrique ni un séparateur, mais il occupe une place essentielle dans la mesure mécanique de pression. C’est pour cela qu’il reste particulièrement pertinent dans les industries chimiques, pétrochimiques, environnementales, pharmaceutiques, biotechnologiques et agroalimentaires.
FAQ
1. À quoi sert un manomètre à membrane ?
Un manomètre à membrane sert à mesurer de faibles pressions et à travailler avec des fluides agressifs, visqueux, cristallisants ou contaminés. Son élément sensible est une membrane ondulée, mieux adaptée que le tube manométrique à certaines conditions de process.
2. Quelle est la différence entre un manomètre à membrane et un séparateur ?
Le manomètre à membrane est un instrument autonome dont l’élément de mesure est la membrane elle-même. Le séparateur est un composant additionnel monté devant un autre instrument pour le protéger du fluide de process.
3. Pourquoi un manomètre à membrane résiste-t-il mieux aux surpressions ?
Parce que la membrane peut venir s’appuyer contre la bride supérieure. Les versions standard offrent déjà une forte sécurité contre la surpression, et certaines conceptions vont bien au-delà.
4. Quels modèles sont adaptés aux applications hygiéniques ?
La famille PG43SA est dédiée aux applications sanitaires. Les PG43SA-C et PG43SA-S conviennent aux environnements hygiéniques, tandis que le PG43SA-D ajoute une surveillance de membrane pour les applications les plus critiques.
Rendez-vous sur notre site web pour découvrir tous nos produits ou n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, nos experts se feront un plaisir de vous aider.
Lisez également les articles blog suivants :
Avantages des manomètres à membranes : mesure de faibles pressions – Blog WIKA
Avantages des manomètres à membrane – Blog WIKA
Manomètres à membrane et solution pour fluides critiques – Blog WIKA
Trois raisons d’utiliser un manomètre à membrane – Blog WIKA