IIoT solutions for digital remote monitoring play a key role in the maintenance of district heating networks.

Les exploitants de réseaux de chauffage font face à de nombreux défis. Entre pénurie de main-d’œuvre qualifiée, nouvelles réglementations et clients exigeants, il est crucial d’assurer une exploitation fiable et optimisée. Les solutions IIoT pour la surveillance numérique à distance jouent ici un rôle clé.

Planification, déviation du trafic, ouverture des regards, descente, sécurisation : la maintenance des réseaux de chauffage reste très manuelle. Relever une simple valeur de pression demande une organisation complexe : quels points mesurer ? Sont-ils sous une voie fréquentée ? Quel technicien affecter ? Y a-t-il des zones critiques ?

Le jour de l’intervention, le technicien se rend sur site. Une grande partie du réseau étant enterrée, l’accès se fait souvent par un étroit regard technique. Pour réduire les risques pour le personnel et les passants, une seconde personne doit assurer la sécurité.

Une fois sur place, le technicien lit la valeur et la consigne manuellement. Si tout est conforme, tant mieux. Mais cette mesure ponctuelle ne répond pas à des questions essentielles :

  • Quelle était la pression hier ? Quelle sera-t-elle demain ?
  • Quelles actions prendre en cas de chute de pression ?
  • La baisse est-elle brutale ou progressive ?

Surveillance des tubes à double enveloppe : réduire les pertes énergétiques

 

Tube acier avec manomètre WIKA PGW23 compatible IIoT et antenne amovible. Cette conception garantit une portée radio de plusieurs kilomètres et s’adapte aux conditions difficiles, comme dans les regards.

Détecter rapidement une chute de pression est vital pour l’efficacité des réseaux de chauffage. Sans visibilité, les coûts explosent. Exemple : le contrôle de la pression dans l’espace annulaire. Les tubes double enveloppe comportent un tube porteur interne et une gaine externe. Un vide assure l’isolation. Avec le temps, l’air pénètre et réduit l’isolation jusqu’à 90 %. Résultat : pertes thermiques élevées, rendement en baisse, coûts en hausse.

 

Digitaliser les réseaux de chauffage avec l’IIoT : normes et transmission sans fil

Seule la surveillance à distance permet de détecter tôt les baisses de pression. Autrefois, chaque point devait être câblé, ce qui était long et coûteux. Aujourd’hui, les instruments IIoT alimentés par batterie et les transmissions via LoRaWAN® ou mioty® simplifient l’installation. Les points de mesure sont connectés rapidement et à moindre coût.

WIKA couvre toute la chaîne : de la mesure à la plateforme. Tous les points sont visualisés sur une interface cloud centralisée. Les techniciens paramètrent les seuils en quelques secondes, sans déplacement. Si le capteur intelligent détecte une pression sous le seuil, il envoie une alerte immédiate. Le technicien consulte l’état et déclenche les actions nécessaires.

Transformer la stratégie de maintenance des réseaux de chauffage

Passer de relevés manuels à des points intelligents multiplie la visibilité par cent. Cette transparence déplace la logique : on passe d’un contrôle périodique à une maintenance proactive. Les exploitants optimisent leurs ressources et améliorent la fiabilité globale.

Améliorer la satisfaction client grâce à la surveillance des points terminaux

Les exploitants connaissent bien ce scénario : un client appelle, furieux. La douche est froide. Il faut intervenir immédiatement. Le client n’a pas consommé de chaleur depuis des heures et n’a rien remarqué, malgré le relevé à distance. Le diagnostic ne commence qu’à l’arrivée du technicien. Cause : pression d’entrée insuffisante. Après une recherche longue, le problème est trouvé : un régulateur défectueux.

Détection d’une anomalie dans la répartition de la chaleur.

Avec la surveillance en ligne de la pression, ces incidents disparaissent. Le suivi prédictif via IIoT détecte la panne en moins de 30 minutes. L’alerte envoyée au bon technicien réduit le délai d’intervention. La localisation précise sur la plateforme évite des heures de recherche. Les exploitants interviennent tôt, améliorent la fiabilité et la satisfaction client.

 

Conclusion

Grâce à l’IIoT, les réseaux de chauffage deviennent transparents, surveillés en continu et maintenus efficacement. Découvrez sur le site WIKA nos solutions IIoT pour les réseaux de chauffage et notre approche globale. Pour toute question, votre interlocuteur WIKA est à votre disposition.

Lisez nos articles blog sur le même sujet :
l’IIoT pour une distribution continue en CO2 – Blog WIKA
L’IIoT pour optimiser la protection contre le gel – Blog WIKA
L’alliance mioty pour une communication sans fil- Blog WIKA