In Hoch- und Mittelspannungsanlagen braucht es präzise Messtechnik.

L’analyse de la qualité du gaz dans les disjoncteurs isolés au gaz exige des résultats fiables, y compris en dehors des conditions idéales d’un laboratoire. Sur le terrain, les mesures sont réalisées en hiver, en été, sous des pressions variables et dans des environnements changeants.

Dans ce contexte, la compensation en température dans l’analyse du gaz SF6 n’est pas une simple caractéristique technique : c’est une condition indispensable pour obtenir des résultats cohérents. L’analyseur pour le gaz SF6 modèle GA11 de WIKA a précisément été développé pour répondre à cet enjeu. Il combine une technologie de capteurs compensés en température, une correction du comportement réel du gaz et une architecture numérique permettant des mesures stables et reproductibles.

Pourquoi la température influence autant l’analyse du gaz

Les postes moyenne et haute tension ne fonctionnent pas dans des conditions constantes. Les écarts de température influencent les propriétés des capteurs utilisés pour mesurer la pureté, l’humidité et les produits de décomposition. Sans compensation, ces effets peuvent provoquer des écarts de mesure et conduire à de mauvaises interprétations de l’état du gaz. WIKA met en avant le fait que le GA11 intègre justement une technologie de compensation en température ainsi qu’une logique de mesure intelligente basée sur la stabilité des signaux capteurs.

Pour les équipes de maintenance et d’essais, cela change beaucoup de choses. Si deux mesures réalisées dans des environnements différents ne sont pas directement comparables, l’analyse de tendance perd en valeur. Un analyseur moderne doit donc réduire autant que possible l’influence de la température ambiante.

Une architecture capteur conçue pour les conditions réelles

Figure 1 : Comparaison des valeurs mesurées de 19,9 ppm de SO2 avant (en haut) et après (en bas) la compensation de température.

La compensation en température dans l’analyse du gaz SF6 commence par la conception même des capteurs. Le GA11 est calibré sur une plage de température allant de -10 °C à +50 °C. Cela permet de maintenir la précision de mesure même en dehors des conditions idéales du laboratoire et d’assurer une stabilité fiable sur toute la plage d’utilisation.

Les capteurs électrochimiques utilisés pour les produits de décomposition comme SO2, HF, H2S et CO sont compensés en continu. Ce point est essentiel, car la vitesse de réponse des éléments électrochimiques évolue avec la température. Sans correction, le signal mesuré varierait avec la température ambiante, même si la concentration réelle du gaz reste identique. De plus, le capteur acoustique utilisé pour déterminer la pureté du SF6 est lui-même dépendant de la température, car la vitesse du son varie avec la densité du gaz. Chaque capteur dispose donc de sa propre table d’étalonnage.

En pratique, le GA11 ne se contente pas d’afficher une valeur : il corrige en temps réel les effets thermiques susceptibles d’influencer le signal.

Une mesure d’humidité plus juste grâce à la correction du comportement réel du gaz

Figure 2 : Comparaison des points de fusion de la glace dans le SF6 (à gauche) et dans l’air (à droite).

L’humidité est un autre paramètre fortement dépendant des conditions de mesure. La pression et la nature du gaz influencent directement le comportement du point de rosée et du point de gel. Le GA11 mesure donc l’humidité directement sous pression et prend en compte le comportement physique réel du gaz analysé. Nous soulignons dans notre documentation technique que le SF6 ne se comporte pas comme l’air en présence d’eau, ce qui rend les approches simplifiées insuffisantes pour des mesures précises.

L’un des points différenciants du GA11 réside dans son étalonnage multiple pour N2, SF6 et CO2. Les valeurs de correction correspondantes sont intégrées dans le système de mesure. Cette logique permet de compenser les différences importantes de comportement entre ces gaz et d’améliorer la précision de l’analyse d’humidité. WIKA indique également que ce concept reste pertinent pour des gaz isolants alternatifs, pour lesquels les miroirs à point de rosée classiques peuvent devenir inadaptés en raison de la condensation de certains constituants.

La compensation en température dans l’analyse du gaz SF6 s’inscrit donc dans un ensemble plus large qui relie pression, humidité et comportement réel du gaz.

Des valeurs plus stables sur le terrain

La stabilité des résultats ne dépend pas uniquement des capteurs. Elle dépend aussi du déroulement de la mesure. Le GA11 associe son architecture numérique à un processus automatisé capable de détecter quand les valeurs sont suffisamment stables. L’utilisateur n’a donc pas à décider seul si la mesure est terminée ou non. Nous mettons en avant cette logique intelligente basée sur les critères de stabilité comme l’un des principaux atouts de l’instrument.

Pour les techniciens terrain, cela signifie moins d’incertitudes, moins de mesures répétées et davantage de confiance dans les résultats obtenus lors des opérations de maintenance, de mise en service ou de diagnostic.

Une meilleure base pour les décisions de maintenance

Dans la pratique, des résultats imprécis ou mal interprétés peuvent coûter cher : remplacement inutile de gaz, répétition des analyses, retards de décision ou diagnostics incomplets. Le GA11 aide à réduire ces risques grâce à des valeurs reproductibles et à un flux de mesure plus structuré. WIKA le présente comme un instrument adapté à des analyses conformes aux exigences des normes IEC 60376 et IEC 60480. Selon la configuration, il peut mesurer jusqu’à six substances, dispose d’un écran tactile couleur 10 pouces et n’est pas soumis aux restrictions de transport IATA.

Résultat, une analyse du gaz mieux adaptée aux conditions réelles d’exploitation, plus robuste, plus lisible et plus exploitable pour le suivi technique.

Conclusion

La compensation en température dans l’analyse du gaz SF6 est indispensable lorsque la mesure doit rester fiable hors du laboratoire. Avec le GA11, WIKA combine une large plage d’étalonnage, une correction thermique en temps réel, une prise en compte du comportement réel du gaz et une logique de stabilité automatisée. L’appareil répond ainsi aux besoins des utilisateurs qui doivent prendre des décisions de maintenance à partir de résultats reproductibles, quelles que soient les conditions d’intervention.

FAQ 

1. Pourquoi la compensation en température est-elle importante dans l’analyse du gaz SF6 ?

Parce que la température influence les signaux capteurs liés à l’humidité, à la pureté et aux produits de décomposition. Sans compensation, les variations ambiantes peuvent fausser les résultats et compliquer l’interprétation de l’état réel du gaz. Le GA11 corrige ces effets grâce à des capteurs compensés et à un étalonnage large de -10 °C à +50 °C.

2. Comment le GA11 améliore-t-il la mesure de l’humidité ?

Le GA11 mesure l’humidité sous pression et prend en compte le comportement réel du gaz. Le système intègre des corrections pour N2, SF6 et CO2 afin d’obtenir des résultats plus réalistes et plus reproductibles.

3. Quel est le rôle de l’architecture numérique des capteurs ?

L’architecture numérique permet de surveiller la stabilité des valeurs pendant le cycle de mesure. Le GA11 peut ainsi détecter automatiquement quand les résultats sont suffisamment stables. Cela permet de réduire l’influence de l’opérateur et limite les répétitions inutiles.

4. Le GA11 peut-il être utilisé avec d’autres gaz que le SF6 ?

Oui. Le GA11 peut aussi être configuré pour des gaz isolants alternatifs. Notamment des mélanges C4-FN et des gaz d’origine naturelle, selon la version choisie.