La plupart des manomètres utilisés dans le monde sont équipés d’un raccord NPT ou d’un raccord GAZ, aussi appelé raccord G ou BSPP. Ces deux types de raccords sont très répandus dans les installations de process, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Leur géométrie, leur mode d’étanchéité et leurs règles de montage sont différents.
Savoir les distinguer est essentiel lorsqu’il faut remplacer un manomètre, sélectionner un nouvel instrument ou identifier un raccord déjà installé sur une tuyauterie. Une erreur de raccordement peut entraîner une mauvaise étanchéité, une détérioration du filetage, une fuite de fluide ou un arrêt non prévu de l’installation.
La difficulté vient du fait qu’un raccord NPT et un raccord GAZ peuvent sembler proches à première vue. Pourtant, quelques indices permettent de les différencier, parfois même sans démonter le manomètre.
Pourquoi identifier correctement le raccord d’un manomètre ?

Raccord 1/4 NPT
Lorsqu’un manomètre est déjà monté sur une installation, il n’est pas toujours possible de le retirer immédiatement pour examiner son filetage. Si le process est en fonctionnement, le démontage peut provoquer un arrêt de ligne, une perte de pression ou une intervention de maintenance non prévue.
Pourtant, l’identification du raccord est souvent nécessaire. Elle peut être utile pour :
- remplacer un manomètre défectueux ;
- commander un instrument équivalent ;
- vérifier la compatibilité avec un raccord process existant ;
- éviter une fuite au montage ;
- choisir le bon joint d’étanchéité ;
- savoir s’il faut utiliser du ruban PTFE ou non ;
- éviter d’endommager le filetage lors du serrage.
La première question à se poser est donc simple : le manomètre utilise-t-il un filetage conique NPT ou un filetage cylindrique GAZ / G / BSPP ?
Les manomètres avec raccord NPT

Raccord G 1/4 B
Le raccord NPT, pour National Pipe Tapered, est très répandu aux États-Unis et au Canada. Il est normalisé par l’ANSI et l’ASME et se retrouve sur de nombreux instruments de mesure utilisés dans les systèmes de tuyauterie, les pompes, les compresseurs, les circuits hydrauliques, les machines mobiles et les installations industrielles nord-américaines.
La particularité du raccord NPT est son filetage conique. Le diamètre du filetage diminue légèrement vers l’extrémité. Lors du vissage, les filetages mâle et femelle se compriment progressivement. C’est cette déformation contrôlée entre les filets qui contribue à l’étanchéité mécanique.
Cependant, le filetage NPT ne garantit pas à lui seul une étanchéité parfaite. En raison du chemin de fuite hélicoïdal qui existe entre les filets, il est généralement nécessaire d’utiliser un ruban PTFE, souvent appelé ruban Téflon®, ou un produit d’étanchéité adapté.
Les dimensions les plus courantes pour les raccords de manomètres sont :
- 1/8″ NPT ;
- 1/4″ NPT ;
- 1/2″ NPT.

Joint d’étanchéité sur un manomètre avec raccord GAS
Comment fonctionne l’étanchéité d’un raccord NPT ?
L’étanchéité d’un raccord NPT se fait principalement sur les filets. Lorsque le raccord mâle est vissé dans le raccord femelle, les surfaces filetées se serrent progressivement l’une contre l’autre. Cette compression réduit les passages possibles pour le fluide.
Pour garantir une étanchéité fiable, un produit d’étanchéité est toutefois nécessaire. Le ruban PTFE ou la pâte d’étanchéité comble les micro-espaces entre les filets et limite les risques de fuite.
Cette conception présente un avantage pratique : comme le filetage est conique, il est possible d’ajuster légèrement l’orientation finale du manomètre pendant le serrage. L’utilisateur peut continuer à tourner l’instrument de quelques degrés afin de positionner correctement le cadran.
Ce réglage doit rester maîtrisé. Un serrage excessif peut provoquer un grippage, endommager les filets ou rendre les démontages ultérieurs plus difficiles. Le risque est encore plus important dans les applications où le manomètre doit être monté et démonté régulièrement.
NPT et NPSM : attention à ne pas confondre
Aux États-Unis et au Canada, il existe également des filetages parallèles, comme le NPSM pour National Pipe Straight Mechanical. Contrairement au NPT, le NPSM est un filetage droit.
Ce type de raccordement se rencontre souvent comme composant femelle dans certains dispositifs non pressurisés ou accessoires, par exemple dans des doigts de gant. Il ne doit pas être confondu avec le raccord NPT conique utilisé pour l’étanchéité sur de nombreuses installations de pression.
La différence est importante, car un raccord conique et un raccord parallèle ne se montent pas selon les mêmes règles et n’assurent pas l’étanchéité de la même façon.
Les manomètres avec raccord GAZ, G ou BSPP
En Europe, en Asie, en Amérique latine et dans de nombreuses autres régions du monde, les manomètres sont le plus souvent équipés d’un raccord GAZ, également appelé raccord G ou BSPP pour British Standard Pipe Parallel.
Contrairement au raccord NPT, le raccord GAZ possède un filetage cylindrique, c’est-à-dire un filetage droit avec un diamètre constant. Le filetage sert principalement à maintenir l’assemblage mécanique et à contenir la pression, mais l’étanchéité n’est pas réalisée directement sur les filets.
L’étanchéité est obtenue à l’aide d’un joint d’étanchéité, placé entre la face d’appui du raccord et la surface correspondante du point de montage. Cela signifie qu’il n’est généralement pas nécessaire d’utiliser du ruban PTFE ou de la pâte d’étanchéité sur un raccord GAZ.
Les raccords GAZ sont souvent désignés sous des formes comme :
- G 1/8 ;
- G 1/4 ;
- G 1/2 ;
- G 1/4 B.
La lettre G indique un filetage parallèle de type BSPP. Les variantes coniques du système BSP sont généralement indiquées par la lettre R ou par la norme ISO 7.
Comment fonctionne l’étanchéité d’un raccord GAZ ?
Dans un raccord GAZ, l’étanchéité se fait sur le joint et non sur le filetage. Lorsque le raccord est serré, le joint est comprimé entre la face d’appui du raccord et la surface plane du point de montage. C’est cette compression qui assure l’étanchéité.
Le filetage cylindrique permet une installation et un retrait plus réguliers, avec moins de risque d’endommager les filets. Cette caractéristique est utile lorsque le manomètre doit être remplacé, contrôlé ou démonté périodiquement.
Il existe plusieurs types de joints selon l’application :
- joint plat ;
- joint d’écrasement ;
- joint métallique ;
- joint élastomère ;
- joint adapté à la température, au fluide ou à la pression.
Le choix du joint doit tenir compte du fluide, de la pression, de la température et de la fréquence de démontage.
Positionnement du manomètre avec un raccord GAZ
Un raccord GAZ se visse jusqu’à atteindre la surface d’appui du joint. Une fois le joint comprimé et l’étanchéité obtenue, la position finale du manomètre est généralement fixée. Contrairement à un raccord NPT, il n’est pas possible de continuer à tourner librement l’instrument pour affiner son orientation sans influencer la compression du joint.
Pour éviter un positionnement inconfortable du cadran, il est possible d’utiliser un joint d’écrasement. Ce type de joint laisse une marge de serrage supplémentaire. Au point de résistance, il reste généralement une course suffisante pour ajuster l’orientation finale du manomètre à l’aide d’une clé.
Si l’orientation du cadran n’est pas critique, un joint plat peut également être utilisé.
Cette question de positionnement est importante, car un manomètre doit rester lisible depuis la zone d’intervention. Une bonne orientation améliore la sécurité, la maintenance et la qualité des relevés.
Différence visuelle entre un raccord NPT et un raccord GAZ
Lorsque les deux raccords sont placés côte à côte, la différence devient plus visible.
Le raccord NPT présente un filetage légèrement conique. Son diamètre diminue progressivement vers l’extrémité. Le raccord GAZ, lui, est cylindrique : son diamètre reste constant sur toute la longueur du filetage.
Une autre différence se situe au niveau de l’extrémité du raccord. Le raccord NPT présente généralement une extrémité chanfreinée. Le raccord GAZ peut comporter un petit épaulement ou mamelon servant à centrer le joint d’étanchéité.
L’angle du filetage est également différent :
- filetage NPT : 60° ;
- filetage BSP / GAZ : 55°.
Cet angle ne se vérifie pas toujours facilement à l’œil nu, mais il peut être contrôlé avec un peigne à filetage ou un outil de mesure adapté.
Comment reconnaître un raccord sans démonter le manomètre ?
Il existe un moyen simple d’identifier le type de raccord lorsque le manomètre est déjà installé.
Avec un raccord GAZ, le raccord se visse jusqu’à la surface d’appui du joint. Une fois monté, il ne reste généralement aucun filetage visible entre le manomètre et le point de montage. Le joint est situé à la base du raccord et assure l’étanchéité.
Avec un raccord NPT, une partie du filetage peut rester visible après installation. On peut parfois observer du ruban PTFE ou un produit d’étanchéité sur les filets exposés. Ce détail est un indice fort d’un raccordement NPT.
Cette méthode visuelle n’est pas aussi précise qu’un contrôle complet du filetage après démontage, mais elle permet souvent une première identification fiable sans interrompre immédiatement le process.
Tableau comparatif : raccord NPT vs raccord GAZ
| Critère | Raccord NPT | Raccord GAZ / G / BSPP |
| Forme du filetage | Légèrement conique | Cylindrique, parallèle |
| Mode d’étanchéité | Sur les filets, avec PTFE ou produit d’étanchéité | Sur joint d’étanchéité |
| Angle du filetage | 60° | 55° |
| Régions d’utilisation courantes | États-Unis, Canada | Europe, Asie, Amérique latine, autres régions |
| Filetage visible après montage | Souvent oui | Généralement non |
| Produit d’étanchéité | Ruban PTFE ou pâte d’étanchéité | Joint plat, joint d’écrasement ou joint adapté |
| Positionnement du cadran | Ajustable pendant le serrage, dans certaines limites | Dépend du joint et de la course de serrage |
| Risque principal en cas d’erreur | Fuite, grippage, filets endommagés | Mauvaise étanchéité, joint inadapté, orientation incorrecte |
Pourquoi il ne faut pas mélanger NPT et GAZ
Un raccord NPT et un raccord GAZ ne sont pas interchangeables. Même si les dimensions peuvent sembler proches, leur géométrie est différente. Un filetage conique ne s’assemble pas correctement avec un filetage cylindrique.
Le montage d’un raccord NPT dans un taraudage GAZ, ou l’inverse, peut provoquer :
- une mauvaise étanchéité ;
- un endommagement du filetage ;
- un serrage incomplet ;
- une fuite sous pression ;
- une déformation du raccord ;
- une difficulté de démontage ;
- une situation dangereuse pour l’installation.
Dans les applications sous pression, cette confusion peut avoir des conséquences importantes. Le raccord doit donc toujours être identifié avant remplacement ou installation.
Bonnes pratiques pour installer un manomètre
Quel que soit le type de raccordement, l’installation doit être réalisée avec les bons outils et les bonnes précautions.
Le manomètre ne doit jamais être serré en tournant le boîtier. Cette pratique peut déformer le boîtier, endommager le mécanisme interne ou tordre le raccord. Le serrage doit toujours être effectué sur les méplats prévus à cet effet, à l’aide d’une clé adaptée.
Pour un raccord NPT, il faut appliquer correctement le ruban PTFE ou le produit d’étanchéité, sans en mettre à l’extrémité du raccord afin d’éviter que des fragments ne pénètrent dans le process.
Pour un raccord GAZ, il faut choisir un joint adapté à la pression, au fluide et à la température. Le joint doit être correctement positionné et remplacé si nécessaire lors d’un démontage.
Dans tous les cas, le serrage doit être suffisant pour garantir l’étanchéité, mais sans excès. Un sur-serrage peut endommager les filets, écraser excessivement le joint ou compromettre un démontage ultérieur.
Erreurs fréquentes lors du remplacement d’un manomètre
Lorsqu’un manomètre est remplacé, plusieurs erreurs peuvent se produire.
La première consiste à commander un instrument avec le bon diamètre de cadran et la bonne plage de pression, mais avec le mauvais raccord process. Cette erreur est fréquente lorsque le raccord n’a pas été identifié avant la commande.
La deuxième erreur consiste à utiliser du ruban PTFE sur un raccord GAZ. Dans ce cas, l’étanchéité devrait être assurée par un joint, non par les filets. Le ruban peut empêcher un appui correct du joint ou donner une impression de serrage trompeuse.
La troisième erreur consiste à monter un raccord NPT sans produit d’étanchéité. Même si le filetage est conique, une fuite peut apparaître si les filets ne sont pas correctement étanchés.
La quatrième erreur consiste à serrer le manomètre par le boîtier pour orienter le cadran. Cette pratique peut endommager l’instrument et réduire sa durée de vie.
Comment choisir le bon raccord pour un manomètre ?
Le choix du raccord dépend de plusieurs paramètres :
- la norme utilisée sur l’installation ;
- la région ou le pays d’utilisation ;
- le type de tuyauterie ;
- la pression de service ;
- le fluide mesuré ;
- la température ;
- la fréquence de démontage ;
- la nécessité d’orienter précisément le cadran ;
- les exigences de maintenance ;
- les standards internes du site.
Dans une installation existante, le plus important est de conserver la compatibilité avec le raccord process déjà en place. En cas de doute, il est préférable de vérifier le filetage avec un outil adapté ou de comparer l’ancien instrument avec la documentation technique.
Conclusion
La différence entre un raccord NPT et un raccord GAZ repose principalement sur la forme du filetage et le mode d’étanchéité. Le raccord NPT est légèrement conique et s’étanchéifie sur les filets, avec l’aide d’un ruban PTFE ou d’un produit d’étanchéité. Le raccord GAZ, ou G / BSPP, est cylindrique et nécessite un joint d’étanchéité.
Pour reconnaître un raccord sans démonter le manomètre, il faut observer la base du raccord. Si des filets ou du ruban PTFE restent visibles, il s’agit probablement d’un raccord NPT. Si aucun filetage n’est visible et qu’un joint est présent à la base, il s’agit probablement d’un raccord GAZ.
Identifier correctement le raccord permet d’éviter les fuites, les erreurs de montage, les filetages endommagés et les arrêts non planifiés. C’est une étape simple, mais essentielle pour garantir la fiabilité et la sécurité d’une mesure de pression.
Pour éviter d’endommager le filetage du manomètre, quel que soit le type de raccordement, utilisez toujours une clé adaptée sur la partie plate du raccord. Ne serrez jamais un manomètre en tournant son boîtier.
FAQ
1. Quelle est la différence entre un raccord NPT et un raccord GAZ ?
Un raccord NPT possède un filetage conique et s’étanchéifie principalement sur les filets avec du PTFE ou un produit d’étanchéité. Un raccord GAZ possède un filetage cylindrique et s’étanchéifie avec un joint.
2. Comment reconnaître un raccord NPT sur un manomètre ?
Un raccord NPT présente un filetage légèrement conique. Lorsqu’il est monté, une partie des filets ou du ruban PTFE peut rester visible entre le manomètre et le point de montage.
3. Comment reconnaître un raccord GAZ ?
Un raccord GAZ, ou G / BSPP, possède un filetage cylindrique. Une fois monté, aucun filetage n’est généralement visible, car l’étanchéité se fait sur un joint situé à la base du raccord.
4. Peut-on utiliser du ruban PTFE sur un raccord GAZ ?
Ce n’est généralement pas recommandé. Sur un raccord GAZ, l’étanchéité est assurée par un joint, et non par les filets. Il faut donc utiliser un joint adapté au fluide, à la pression et à la température.
5. Peut-on monter un raccord NPT dans un taraudage GAZ ?
Non. Les raccords NPT et GAZ ne sont pas interchangeables. Leurs filetages n’ont pas la même forme ni le même angle. Les mélanger peut provoquer des fuites ou endommager les filets.
6. Quel est l’angle du filetage NPT ?
Le filetage NPT possède un angle de 60°.
7. Quel est l’angle du filetage GAZ / BSP ?
Le filetage BSP utilisé pour les raccords GAZ possède un angle de 55°.
8. Pourquoi le raccord GAZ nécessite-t-il un joint ?
Parce que son filetage est cylindrique. Le filetage assure le maintien mécanique, tandis que l’étanchéité est réalisée par la compression du joint contre la surface d’appui.

Bonjour, je n’arrive pas à trouver quel est le type de filetage des robinets de chasse d’eau 3/8″. Est-ce du NPT ou BSP ? Le BSP est-il uniquement réservé au GAZ ?
Bonjour Chris,
Et merci pour l’intérêt que vous portez à notre blog.
Afin de vous aider au mieux je vais vous décrire les 2 raccords :
Les raccord NPT sont de forme conique et l’étanchéité se fait sur les filets. L’utilisation d’un joint n’est pas requis.
Les raccord GAS sont cylindriques et peuvent être utilisés sur tout type de fluides. Un joint plat en matière plastique (viton, PTFE…) ou un joint à écrasement en métal doivent être utilisés pour garantir l’étanchéité.
Ces 2 types de raccords sont utilisés dans l’industrie.
Il existe aussi d’autres type de filetages; métrique ISO, Whitworth UNC, UNF pour les plus courants.
J’espère que cette réponse vous apportera les connaissances attendues.
Cordialement
Stéphane Peyrache
merci beaucoup de votre repense
bien expliqué
Bonjour moi je suis completement paumé, je voudrais savoir si un npt 3/8 male peu de s monter sur un m14x125 femelle
merci
Bonjour Sergio,
Merci pour votre question.
La réponse est clairement “non”. Les raccords NPT sont des raccords à filetage coniques dont l’étanchéité se fait sur les filets tandis les raccords métriques type M14x125 possèdent des filetages droits/parallèles où l’étanchéité se fait théoriquement à l’extrémité du raccord (pas sur le filetage).
Même si les dimensions proches de filetages droits et coniques peuvent donner l’impression qu’il est possible de visser l’un dans l’autre, il y aura toujours un risque quant à l’étanchéité du montage, celle-ci n’étant pas cohérente entre les 2 formes de filetage.
J’espère que cette réponse vous aura apporté l’éclaircissement dont vous avez besoin.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à venir nous les poser sur notre tchat, présent sur le site https://www.wika.com/fr-fr/page_d_accueil.WIKA
Très cordialement
Stéphane Peyrache
Merci madame
Bonjour
J’ai un problème similaire.
J’ai acheté un pressostat et le raccord de sortie mâle SAE (embout avec cône) de 1/4 (diam environ 11 mm) mais je dois le raccorder sur un raccord normalisé de chez nous, en 3/4 ou 1/2 mâle ou femelle, mais je ne trouve pas de raccord adaptable.
Merci pour votre aide
Cordialement
Bonjour Dany,
Tout d’abord merci d’avoir lu notre article.
Le cœur de métier de WIKA est de concevoir et de produire des instruments de mesure pour la mesure de pression, température, niveau, débit, force.
Mais nous avons aussi dans notre gamme quelques raccords au pas du Gaz et NPT que nous vendons en accessoires complémentaires.
Quand au raccord de type SAE, c’est un raccord spécifique au marché du chauffage et de la climatisation.
Je vous conseille de vous rapprocher d’un distributeur spécialisé dans ce domaine qui sera répondre à votre besoin.
Très cordialement,
Stéphane Peyrache
Bonjour,
Peut-on monter du 1/4 ou 1/8 gaz dans du 1/4 NPT ?
Cordialement,
Merci pour votre réponse
Bonjour Souph,
Tout d’abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre article.
Pour répondre à votre question, une présentation de ces 2 raccords s’impose :
– Le raccord gaz est un raccord de type cylindrique et l’étanchéité est faite par l’ajout d’un joint
– Le raccord NPT est un raccord conique avec une étanchéité métal sur métal au niveau du filet
Comme vous le voyez, il n’est pas possible de les monter ensemble.
Toutefois, il est possible d’utiliser un raccord intermédiaire que nous proposons dans notre gamme. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à faire votre demande sur [email protected] ou de vous rapprocher d’un distributeur WIKA dont vous trouverez la liste dans la rubrique contact sur notre site internet.
En espérant avoir répondu à votre question,
Très cordialement
Stéphane Peyrache
Bonjour,
Je voudrais savoir si le filetage NPT est adapté dans une tuyauterie qui contient du gaz oubien il faut impérativement utiliser le filetage BSP (parce qu’il est appelé filetage gaz!!) dans ce cas la ?!
J’attends votre réponse avec impatience.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord nous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année.
POur répondre à votre question, il n’y a pas de contre-indication particulière à utiliser un filetage conique pour un fluide gazeux.
L’utilisation d’un raccord NPT ou BSP est davantage due aux standards d’un pays ou une industrie : les raccords NPT sont davantage utilisés dans les pays anglo-saxons ou dans certaines industries comme celle du pétrôle, les raccords au pas du gaz plutôt dans les pays européens.
Très cordialement
Pierre Forestier
Bonjour Sandrine, je me permet également une question car je suis un peu perdu.
Je veux me faire un banc de test hydraulique avec des manomètres, pour cela je dois faire faire des pièces d’interface pour adapter mes canalisations sur les mano. Je cherche la norme qui décrit le filetage femelle dans laquelle le manomètre devra se visser.
Quand je vais voir les distributeurs de ma région ils ne savent pas me répondre précisement et me disent c’est du » 1/4′ GAZ à fond plat ou alors à fond conique (BSP si j’ai bien compris) » (pour les mano de 63 mm) et » 1/2′ GAZ à fond plat » (pour les mano de 100 mm) sans aucune indications pour les dessiner, ni les désigner.
Pourriez-vous me conseiller la norme standard la plus adaptée à cet objectif (pression hydraulique maxi ~180 bar) avec si possible un lien vers cette norme qui décrit ce filetage afin que je puisse le représenter sur mes plans.
.
D’avance je vous remercie pour votre aide.
Olivier
Bonjour Olivier,
Tout d’abord, je vous souhaite une excellente année 2021.
A l’aide du lien suivant, (désolé, ce document n’existe pour l’instant qu’en version anglaise), vous devriez trouver des informations adéquates sur les piquages destinés à recevoir des instruments de mesure à raccord fileté.
https://www.wika.com/media/Technical-information/French/ds_in0003_fr_fr.pdf
Par ailleurs, en terme de norme pour les filetages de tuyauterie, il y a la norme ISO 228-1.
En espérant avoir répondu à votre question,
Très cordialement
Pierre Forestier
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Vous m’avez aidé.
Olivier
Bonjour,
raccordement procédé: NPT 1/2″-14 femelle ( brides standard écartement 54 mm ). pouvez m’éclairez sur ce qui est écrit en parenthèses.
Bien à vous,
jeronimo
Bonjour,
Il semble que le raccordement auquel vous faites référence concerne probablement un instrument de mesure de pression différentielle. Ces instruments sont équipés de 2 raccords de pression (pour prendre les 2 pressions à partir desquelles sera établie la pression différentielle) et généralement, ces 2 raccords sont l’un à côté de l’autre avec un entraxe (= distance entre les 2 raccords) qui est par exemple pour les transmetteurs de process différentiels standardisé à 54mm (ceci notamment pour faciliter l’installation de manifolds). C’est aussi le cas sur certains manomètres différentiels. Voici les liens des fiches techniques de 2 instruments de mesure de pression différentielle où vous pourrez constater que l’entraxe au niveau des raccords est de 54 mm.
https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Process-transmitters/ds_pe8622_fr_fr.pdf
https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Mounting-accessories/ds_ac0908_fr_fr.pdf?highlightedText=ac
En espérant vous avoir apporté les éclaircissements dont vous aviez besoin
Très cordialement
Pierre Forestier
Bonjour
Pour un manomètre de bec un sortie en 1/8npt , quel raccord dois-je utiliser pour assurer l’étanchéité ?
Merci à vous
Bonjour Serge,
les raccords NPT étant des raccords à filetage conique, l’étanchéité se fait sur les filets ; de façon générale, de nombreux utilisateurs mettent de la bande Téflon sur le filetage avant assemblage de façon à assurer l’étanchéité.
En espérant avoir répondu à votre question,
Cordialement
Pierre Forestier
Blog exceptionnel ! Bonne continuité
https://www.medespoir.ch
Bonjour,
Je cherche à connaitre quel couple de serrage appliquer pour un mano 1/2G.
Merci d’avance.
Bonjour,
Nous vous remercions de votre intérêt pour nos articles blogs et pour WIKA.
Concernant le couple de serrage à utiliser pour le montage d’un manomètre avec raccord au pas du gaz : en fait, l’étanchéité étant réalisée avec ce type de raccord à l’aide d’un joint positionné à l’extrémité du raccord autour du téton de centrage (caractéristique du raccord au pas du gaz), le couple de serrage dépendra du type de joint utilisé et il n’est donc pas possible de fournir une valeur de serrage universelle.
À titre d’exemple, lorsque le montage est effectué à l’aide d’un joint WIKA à écrasement (voir bas de la page 2 de la fiche technique consacrée aux joints d’étanchéité : documentation joints) , nous préconisons un couple de serrage entre 60 et 120 Nm.
Cordialement
Pierre FORESTIER
Spécialiste produits WIKA
Bonjour, après lecture de:
» La forme conique des filetages NPT permet à l’utilisateur de continuer à faire tourner la connexion de quelques degrés supplémentaires après le scellage jusqu’à ce que l’instrument atteigne la position souhaitée…. »…
Je cherche à connaitre quel couple de serrage, si il existe , à appliquer pour un mano 1/2NPT. et un équipement type détecteur de niveau en 3/4 NPT.
Merci d’avance.
Bonjour,
Merci pour votre question. De façon générale, pour un raccord conique type NPT, il convient de mettre un peu d’antigrippant sur le filetage, l’équivalent de 2-3 tours de ruban téflon et d’appliquer un couple de serrage d’environ 55-60 Nm pour un filetage ½ NPT et d’environ 90-100 Nm pour un filetage ¾ NPT.
Bien cordialement
Pierre Forestier
Bonjour,
Peut-on remplacer du 1/4 BSP par du 1/4 NPT si l’on rajoute de la pate d’étanchéité, svp ? Je souhaite adapter un embout direct system (tuyau plongée de stab.) sur un gonfleur parkside pour gonfler les pneus de la voiture avec une bouteille de plongée.
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre question.
La caractéristique des raccords BSP, qu’on appelle aussi les raccords « gaz », (par ex., 1/4 BSP = G1/4), c’est que le filetage est droit, par opposition avec un filetage NPT où le filetage est conique (la différence peut se voir à l’œil nu).
Dans le case qui vous occupe, notre conseil serait plutôt d’utiliser un adaptateur entre les 2 filetages qui vous garantira une bien meilleure étanchéité.
Cordialement.
Pierre Forestier
Bonjour,
Pourquoi dit ‘on 1 pouce BSP( mesure 33,24mm) alors que 1 pouce mesure en réalité 25,4 mm…
Merci.
Bonjour,
Merci pour votre intérêt pour les articles de notre blog et pour votre question.
C’est effectivement surprenant, d’autant plus qu’à la base le terme BSP voulant dire « British Standard Pipe » ; les appellations BSPP (« British Standard Pipe Parallel ») ou « filetage gaz » « ou filetage au pas du gaz » définissent le même type de raccord.
En fait, les dimensions sont régies par la norme ISO228-1:2000) et les désignations 1/4″, 1/2″, 1″, etc, ne sont que des désignations selon la norme et ne correspondent pas à des dimensions.
Cordialement.
Pierre Forestier
je recherche les dimensions/plan coté/gamme d’usinage pour réaliser une embase pour un manomètre 1/4″ G ?
j’utilise des manos wika, excellent rapport qualité prix ! (pub gratuite)
merci, cdt
Bonjour
Nous vous remercions pour votre commentaire, vous pouvez contacter directement notre service commercial ou notre réseau de distribution pour votre besoin en raccordement.
Toutes les informations sont ici :https://www.wika.com/fr-fr/contact.WIKA
Cordialement
Betty Pic
Bonjour, j’ai un branchement à faire d’une norme iso vers norme américaine.
Il me faudrais un raccord 5/8 » 18UNF male vers 1/2 iso femelle dans l’ideal.
Est ce que ce raccord existe?
Sinon comment puis-je faire?
Cordialement
Merci
Bonjour
Nous vous remercions pour votre message.
Il existe une multitude de raccords, nous proposons de l’instrumentation de mesure avec des raccords en Gaz ou NPT.
Je vous invite à vous rapprocher d’un fabriquant de raccords afin d’obtenir un adaptateur pour des filetages particuliers.
Cordialement
Betty Pic