Savoir-faire

Les montages sur séparateur à membrane avec raccord TRI-CLAMP® sont compatibles avec NovAseptic®.

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

Dans les applications sanitaires, les montages sur séparateur assurent une surveillance sûre et précise de la pression du process. C'est pourquoi WIKA propose également des assemblages soudés de séparateur et d'instrument de mesure avec raccord TRI-CLAMP® pour …

Continuer à lire...

CANopen : signaux numériques plutôt qu’analogiques

Pierre Forestier | Savoir-faire

Contrairement à un signal analogique, qui, en tant que grandeur physique, peut prendre des valeurs de façon continue, un signal numérique est constitué de valeurs distinctes. Personnellement, je pense toujours à de longues chaînes de zéros et de uns flottant …

Continuer à lire...

« Reconnu UL »,  » Homologation UL  » – Quelle est la différence ?

Sandrine Beaufils | Savoir-faire

"L'agrément UL" est un agrément produit important et bien connu. Le fait qu'il existe différents agréments pour "UL" ("Underwriters Laboratories") est toutefois moins connu. Lorsque l'on parle en général "d'agrément UL", il s'agit dans la plupart des …

Continuer à lire...

Qu’est-ce que la pression relative et comment est-elle mesurée ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

WIKA répond aux questions fréquemment posées (FAQ) sur les principes physiques de base de la pression et de la mesure de la pression. Cela comprend des explications sur la pression absolue, la pression atmosphérique, la pression relative et la pression …

Continuer à lire...

Mesure de la température : Un outil efficace pour surveiller la performance des catalyseurs

Pierre Forestier | Savoir-faire

Les raffineries comptent sur la mesure et la surveillance précises de la température pour obtenir des informations sur les performances et la durée de vie restante du catalyseur. Les mesures clés dans un réacteur de conversion du gaz de synthèse sont 1) les …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales