Dans cet article, nous fournissons des réponses aux questions fréquemment posées sur les bases de la mesure de la pression, notamment sur les raisons pour lesquelles la mesure de la pression relative convient à la plupart des applications, bien que dans certains …
Savoir-faire
Précision des capteurs de pression : attention à ces 3 erreurs
Philippe Bertrand | Savoir-faireIl existe 3 types d'erreurs spécifiques qui ont un impact négatif sur la précision des capteurs de pression. La vidéo de WIKA montre, de manière simple et compréhensible, la différence entre les erreurs du point zéro, les erreurs d’échelle et la …
Comment différencier les transmetteurs, capteurs et transducteurs de pression
Philippe Bertrand | Savoir-faireDans la mesure de pression électronique, un capteur convertit la quantité physique de "pression" en un signal électrique. Ce signal représente la mesure de la pression appliquée ou de la variation de pression. Mais voyons quelles sont les principales …
Quelle est la capacité de surpression des manomètres à tube manométrique ?
Stéphane Peyrache | Savoir-faireEn ce qui concerne les manomètres à tube manométrique, la question de la capacité de surpression des instruments se pose parfois. Qu'arrive-t-il au manomètre si par exemple sa plage de mesure a été dépassée de 30% ? L'indication de l'instrument est-elle …
Quel est le rôle des vannes et manifolds dans la sécurité des installations ?
Stéphane Peyrache | Savoir-faireLa fiabilité d'une vanne ou d'un manifold est essentielle pour la sécurité de l'ensemble de l'installation. Presque tous les instruments de mesure de pression fonctionnent avec une vanne ou une combinaison de vannes ou manifolds. Le choix d'une vanne ou d'un …