Savoir-faire

Précision des capteurs de pression : attention à ces 3 erreurs

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Il existe 3 types d'erreurs spécifiques qui ont un impact négatif sur la précision des capteurs de pression. La vidéo de WIKA montre, de manière simple et compréhensible, la différence entre les erreurs du point zéro, les erreurs d’échelle et la …

Continuer à lire...

Comment différencier les transmetteurs, capteurs et transducteurs de pression

Philippe Bertrand | Savoir-faire
transmetteurs_capteurs_transducteurs_pression

Dans la mesure de pression électronique, un capteur convertit la quantité physique de "pression" en un signal électrique. Ce signal représente la mesure de la pression appliquée ou de la variation de pression. Mais voyons quelles sont les principales …

Continuer à lire...

Quelle est la capacité de surpression des manomètres à tube manométrique ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire
peut-on mettre en surcharge les manomètres à tube manométrique

En ce qui concerne les manomètres à tube manométrique, la question de la capacité de surpression des instruments se pose parfois. Qu'arrive-t-il au manomètre si par exemple sa plage de mesure a été dépassée de 30% ? L'indication de l'instrument est-elle …

Continuer à lire...

Quel est le rôle des vannes et manifolds dans la sécurité des installations ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire
Monoflange WIKA type IVM monté sur un transmetteur de pression type UPT

La fiabilité d'une vanne ou d'un manifold est essentielle pour la sécurité de l'ensemble de l'installation. Presque tous les instruments de mesure de pression fonctionnent avec une vanne ou une combinaison de vannes ou manifolds. Le choix d'une vanne ou d'un …

Continuer à lire...

Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?

Stéphane Peyrache | Savoir-faire
Raccords_npt_gas_manometre

La plupart des manomètres dans le monde utilisent un raccord NPT ou GAZ (métrique) pour une installation de process. Il est donc utile de connaître leurs différences, mais aussi de reconnaître quelle version est utilisée sans avoir à retirer l'ensemble complet.  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?

  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative

  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales