Savoir-faire

WIKA réalise un doigt de gant de 37 mètres de long en un temps record

Dominique Dumont | Savoir-faire
WIKA réalise un doigt de gant de 37 mètres en un temps record

Chez WIKA, nous avons l’habitude d’adapter nos instruments au besoin de nos clients. Même lorsqu’il s’agit d’installations de taille inhabituelle. Cependant, WIKA USA a eu une demande démesurée de la part d’un client, même pour les normes américaines - …

Continuer à lire...

Cinq points à connaître sur la validation des logiciels d’étalonnage

Nicolas Chevin | Savoir-faire
Cinq points à connaître sur la validation des logiciels d’étalonnage

La validation des logiciels d'étalonnage – tel qu’exigée dans la norme ISO 17025, par exemple – soulève un certain nombre de questions : Quel logiciel doit être validé ? Qui doit s'en occuper ? Quelles exigences doivent être satisfaites par la validation ? …

Continuer à lire...

Connaissez-vous la précision de votre capteur de pression ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire
Comment définir la précision

La précision a un prix : plus la mesure est précise, plus chers sont les instruments de mesure. Mais un manque de précision pourrait coûter davantage, en particulier si la qualité du produit peut en être affectée. La précision a donc un rôle important à jouer …

Continuer à lire...

Répétabilité ou non-répétabilité ?

Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faire
Répétabilité ou non-répétabilité

En tant que chef de produit, vous devez parfois prendre des décisions pour lesquelles il n’y a ni «bon» ni «mauvais» choix. Ce qui semble très philosophique au premier abord a un fondement très réel. La répétabilité, voire la non-répétabilité d’un …

Continuer à lire...

Manomètres UHP : réduisez les risques de contamination par les particules, de filetages grippés et fendus avec un raccord résistant au grippage

Pierre Forestier | Pression, Produits, Savoir-faire
réduire les risques de contamination par les particules

Sur un manomètre, le remplacement d’un raccord en alliage standard par un raccord résistant au grippage est un changement qui peut sembler mineur, mais cela élimine des problèmes majeurs liés au raccordement. Les raccords en matériau résistant aux agressions …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?

  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative

  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales