De nombreux utilisateurs éprouvent des difficultés à choisir un pressostat électronique adapté à leur application, en raison de la différence entre la précision et la précision des points de commutation dans de nombreuses fiches techniques officielles. …
Savoir-faire
Capteurs de niveau – l’embarras du choix ?
Guy Deiber | Applications, Niveau, Savoir-faireEn cherchant un capteur de niveau, on peut rapidement être submergé par la grande diversité de solutions disponibles sur le marché. Un capteur de niveau, que ce soit pour la détection d’un seuil de niveau ou pour une mesure continue, peut être sélectionné …
Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
Pierre Forestier | Applications, Savoir-faireL'hexafluorure de soufre ou SF 6 est un gaz artificiel largement utilisé dans les équipements électriques haute tension. Il est incolore, inodore, non combustible et chimiquement très stable. Il ne réagit donc pas avec d'autres substances à température …
Les ateliers d’innovation de valeur – Qu’est-ce que c’est ?
Philippe Bertrand | Savoir-faireL'objectif des "ateliers d’innovation de valeur", est d'en savoir plus sur les clients et leurs besoins et de trouver des solutions avec eux. Si vous recherchez le terme «stratégie de l'océan bleu» dans Wikipedia, le résultat résumé mais concis est le …
Quels sont les configurations disponibles pour un capteur de pression ?
Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faireLes différents niveaux de configuration possibles pour une solution de mesure de pression ne sont définis conceptuellement dans aucune norme. Chez WIKA, nous avons choisi la terminologie suivante : Un capteur de pression (également transmetteur de …