Savoir-faire

Différence entre la mesure de pression relative et la mesure de pression absolue

Pierre Forestier | Savoir-faire
Différence entre la mesure de pression relative et la pression absolue

  La question de savoir ce qui différencie la mesure de pression absolue par rapport à la mesure de pression relative est récurrente. D’un point de vue purement théorique, il est assez facile de répondre : en pression relative, on mesure une valeur de …

Continuer à lire...

Pourquoi mesure-t’on la densité du gaz SF6 plutôt que sa pression ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Nouvelle solution WEgrid

Ce sont entre autres les fabricants de disjoncteurs haute et moyenne tension qui utilisent le gaz SF 6 pour ses propriétés isolantes. Mais il faut surveiller la présence du gaz dans les cuves car une fuite de gaz SF 6 altère l’isolation électrique et peut …

Continuer à lire...

Dérivation de chaleur

Philippe Bertrand | Savoir-faire
Dérivation de chaleur

"Un thermomètre ne mesure dans le meilleur des cas que sa propre température". L’objectif est donc d’aligner la température de l’élément sensible à celle du média mesuré. C’est seulement à cette condition que le thermomètre indiquera la réelle …

Continuer à lire...

Etalonnage / contrôle de la contamination par vanne de blocage et de purge

Nicolas Chevin | Savoir-faire
Vanne de blocage et de purge

  Une vanne de blocage et de purge peut être utilisée pour empêcher l'écoulement de la contamination depuis un instrument sous test (DUT pour Device Under Test) vers un contrôleur de pression. Cette procédure comprend «l'échauffement» et la purge du …

Continuer à lire...

Etalonnage comparatif par rapport à l’étalonnage en points fixes

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Il existe aujourd’hui deux méthodes d'étalonnage pour les instruments de mesure de température - l'étalonnage comparatif et l'étalonnage en points fixes. La méthode d'étalonnage à utiliser sera définie selon les exigences de précision et le type …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales