• Précision
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Précision

Étalonnage en température : Thermocouples et sondes à résistance.

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Lors d’un étalonnage en température, les thermomètres de référence doivent répondre à des exigences élevées en termes de précision et de reproductibilité, et donc de stabilité à long terme. C'est pourquoi nous utilisons dans les laboratoires des sondes …

Continuer à lire...

Étalonnage en température, comment bien utiliser les fours et les bains d’étalonnage

Nicolas Chevin | Savoir-faire

Le thermomètre à résistance mesure la température à l'intérieur du four ou du bain d'étalonnage et affiche la température actuelle de celui-ci. Donc, avons-nous besoin d'une autre sonde de référence, ou le four (ou bain) est-il suffisant pour effectuer un …

Continuer à lire...

Précision des capteurs de pression : attention à ces 3 erreurs

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Il existe 3 types d'erreurs spécifiques qui ont un impact négatif sur la précision des capteurs de pression. La vidéo de WIKA montre, de manière simple et compréhensible, la différence entre les erreurs du point zéro, les erreurs d’échelle et la …

Continuer à lire...

Précision des capteurs de pression – Qu’est-ce que cela signifie exactement?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
Précision des capteurs de pression

Comment définit-on la précision des capteurs de pression ? L’écart de la courbe caractéristique réelle par rapport à la courbe idéale est souvent appelé «précision». Cependant, le terme lui-même ne peut être trouvé dans aucune norme nationale ou …

Continuer à lire...

Mesure de température sur tuyauterie : Thermomètre à clamper ou thermomètre à visser ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Mesure de température sur tuyauterie

La température est de loin la mesure la plus courante dans l'industrie. Cependant, il n'y a pas de solutions générales pour la mesure de température. Même lors de la conception de points de mesure sur tuyauterie, de nombreux facteurs de sélection des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales