• pression différentielle
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

pression différentielle

Comment l’IIoT révolutionne la surveillance des filtres dans les centrales à charbon

Betty Pic | Applications, Général
Efficient filter systems are crucial in coal-fired power plants. IIoT is revolutionizing filter monitoring through smart monitoring.

Dans l’environnement exigeant des centrales thermiques au charbon, il est crucial de maintenir des systèmes de filtration propres et efficaces. Cela garantit la continuité des opérations, réduit la consommation énergétique et respecte les normes …

Continuer à lire...

Surveillance des filtres pour le refroidissement à l’eau de mer dans les centrales électriques

Betty Pic | Applications, Général
Power plants on the shore: Differential pressure transmitters monitor the filters for cooling water from the sea.

Les centrales électriques situées près du littoral utilisent souvent de l'eau de mer pour leurs systèmes de refroidissement. Avant d'entrer dans le circuit, elle subit un processus de filtrage complexe afin d'éviter que des résidus n'endommagent le système. La …

Continuer à lire...

Capteurs de pression : Différences entre capteurs absolus, relatifs et différentiels

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Les capteurs de pression sont indissociables des process industriels. Ils permettent de mesurer, de contrôler et de réguler la pression dans divers types d’environnement, aussi bien pour le traitement des gaz que pour la production énergétique, les process …

Continuer à lire...

Optimisez Vos Centrales de Traitement d’Air

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
Unità di trattamento aria HVAC

Dans un monde où l'efficacité énergétique et la performance des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation (VAC) sont devenues des priorités, la série A2G-5x0 de WIKA marque une véritable révolution. Ces instruments innovants incarnent la …

Continuer à lire...

Comment faire une mesure de pression différentielle électronique avec deux transmetteurs de process

Philippe Bertrand | Applications

La surveillance du niveau de liquide par la mesure de la pression différentielle est entrée dans une nouvelle dimension : un système possédant deux transmetteurs de process dans un montage maître-esclave. Comparé aux solutions de mesures traditionnelles, cette …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales