• Marco Affabile
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Tutti gli articoli di Marco Affabile

Termocoppia di tipo E o Pt1000: quale scegliere a -253 °C nella criogenia?

Marco Affabile | Applicazioni

Misurare temperature estreme come -253 °C - il punto di ebollizione dell'idrogeno liquido a pressione atmosferica - è una vera sfida tecnologica. In questo contesto criogenico, ogni dettaglio conta: precisione, ripetibilità, stabilità a lungo termine, resistenza …

Leggi articolo

I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie favoriscono la sterilizzazione nell’industria alimentare

Marco Affabile | Applicazioni

Una misura di temperatura accurata e un monitoraggio affidabile in tutto l'impianto di produzione alimentare contribuiscono a creare un ambiente più igienico, impedendo la proliferazione di batteri nocivi. I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie …

Leggi articolo

Termoresistenza a filo e a film sottile: qual e’ la migliore?

Marco Affabile | Temperatura

Per garantire operazioni efficienti e sicure, molte applicazioni di processo si affidano a una termoresistenza (RTD) a filo avvolto o a film sottile. Questi due tipi di termoresistenze hanno proprietà diverse e ciascuno ha i suoi pro e contro. In realtà, si tratta di …

Leggi articolo

Biocarburanti: profilo termico preciso per la produzione

Marco Affabile | Applicazioni, Temperatura
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

I biocarburanti stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel mix energetico globale, di fatto, non solo contribuiscono in modo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico, ma promuovono anche un'economia più sostenibile. La loro produzione …

Leggi articolo

Perché acquistare una sonda Pt100 per la misura della temperatura? 

Marco Affabile | Applicazioni, Prodotti, Temperatura
sonda PT100

La sonda Pt100 è spesso considerata un riferimento essenziale quando si parla di misure di temperatura precise. Per numerose applicazioni industriali, queste sonde offrono affidabilità e precisione, rendendole una scelta privilegiata. Ma quali sono le ragioni per …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali