Il certificato di taratura digitale trasforma i dati di taratura in un formato strutturato e leggibile da un computer.

La taratura si è sempre basata sulla fiducia, sulla tracciabilità e su una documentazione chiara. Tradizionalmente, questa documentazione è stata fornita sotto forma di certificato cartaceo o file PDF. Questi formati sono leggibili dalle persone, ma non sono progettati per processi digitali automatizzati.

Il certificato di taratura digitale, comunemente indicato con l’acronimo DCC, cambia questo approccio. Invece di essere un documento statico, il DCC è un oggetto dati strutturato e leggibile dalla macchina. Contiene le informazioni di un certificato di taratura tradizionale, ma in un formato che i sistemi software possono interpretare, elaborare e scambiare.

Il DCC è quindi molto più di una versione digitale di un certificato cartaceo. È un elemento chiave nella trasformazione digitale della metrologia, poiché consente di automatizzare la gestione dei dati, rafforzare la tracciabilità digitale, proteggere la documentazione e migliorare l’integrazione con i sistemi di gestione della qualità.

Che cos’è un certificato di taratura digitale?

Un certificato di taratura digitale è l’equivalente digitale di un certificato di taratura tradizionale, ma con una differenza essenziale: è progettato per essere letto dalle macchine, non soltanto dalle persone.

Un certificato di taratura convenzionale, sia esso stampato o salvato in formato PDF, deve generalmente essere interpretato manualmente. L’utente consulta i valori misurati, i dati relativi all’incertezza, le informazioni sullo strumento e i risultati della taratura, prima di inserire i dati rilevanti in un altro sistema. Queste operazioni richiedono tempo e aumentano il rischio di errori di trascrizione.

Il DCC segue un approccio diverso. Si basa su un formato XML strutturato che consente ai software di elaborare direttamente i dati di taratura. Valori, unità, condizioni di misura e metadati possono quindi essere importati automaticamente nei sistemi digitali.

In pratica, il DCC facilita l’utilizzo dei dati di taratura nei processi digitali di qualità. Supporta l’automazione, riduce il lavoro manuale e contribuisce a creare un flusso di informazioni più affidabile tra laboratori, aziende industriali e sistemi di misura.

Perché i certificati di taratura tradizionali stanno raggiungendo i loro limiti

I certificati cartacei e i documenti PDF continuano a essere utili perché sono facili da leggere, archiviare e condividere. Tuttavia, non sono particolarmente adatti ad ambienti industriali sempre più digitalizzati.

In molte aziende, i dati di taratura devono ancora essere trasferiti manualmente nei sistemi di gestione della qualità, nei software di gestione degli strumenti di misura o nei database interni. Questo processo richiede tempo e può generare errori. Un solo valore, un’unità o un dato relativo all’incertezza inserito in modo errato può compromettere la qualità della documentazione e creare ulteriore lavoro di verifica.

I certificati tradizionali limitano anche l’automazione. Anche quando un PDF viene inviato in formato digitale, le informazioni contenute nel documento non sono generalmente strutturate in modo che il software possa interpretarle in maniera affidabile. Il file può essere digitale, ma il processo che lo accompagna rimane spesso manuale.

È qui che il DCC crea valore aggiunto. Rendendo i dati di taratura leggibili dalla macchina fin dall’origine, consente di sviluppare processi di taratura più rapidi, coerenti e trasparenti.

Come funziona il DCC

Il certificato di taratura digitale DCC si basa su uno schema XML coordinato a livello internazionale. Questo schema definisce come le informazioni di taratura devono essere strutturate, denominate e scambiate.

L’obiettivo di questa struttura è garantire che i software possano interpretare correttamente i dati, indipendentemente dal luogo in cui il certificato è stato emesso. Informazioni come i risultati di misura, le unità, i valori di incertezza, le condizioni di taratura, l’identificazione dello strumento e i dati del laboratorio possono essere assegnate ed elaborate in modo chiaro.

Un altro elemento importante è il modello di metadati D-SI. Esso consente di descrivere i valori misurati e le unità insieme al relativo contesto, affinché i software possano interpretarli senza ambiguità. Questo aspetto è essenziale nella metrologia, poiché un valore numerico acquista significato solo quando la sua unità, la sua incertezza e il contesto di misura sono chiaramente definiti.

La sicurezza è garantita mediante firme digitali. Una firma digitale conferma l’autenticità e l’integrità del DCC. In altre parole, aiuta a verificare che il certificato non sia stato modificato e che provenga dalla fonte dichiarata. Questo meccanismo digitale sostituisce la funzione tradizionalmente svolta da un timbro o da una firma manoscritta.

DCC accreditati e non accreditati

I certificati di taratura possono essere emessi da laboratori accreditati e non accreditati. Affinché il DCC funzioni efficacemente all’interno degli ecosistemi digitali, entrambi i tipi di certificato devono seguire la stessa logica strutturale.

Questo è un aspetto fondamentale. Se i certificati di taratura digitali accreditati e non accreditati utilizzassero strutture dati differenti, i sistemi software dovrebbero interpretarli in modi diversi. Ciò ridurrebbe l’interoperabilità e indebolirebbe uno dei principali vantaggi del DCC.

Una struttura uniforme permette di elaborare i dati di taratura in modo coerente, indipendentemente dal laboratorio emittente, dal Paese o dalla grandezza misurata. Il certificato può comunque indicare se la taratura è accreditata o non accreditata, ma il formato dati sottostante rimane compatibile.

Questa struttura comune consente al DCC di essere scalabile. Facilita il trasferimento dei dati di taratura tra laboratori, utenti industriali, piattaforme software e sistemi di qualità.

Perché i dati di taratura leggibili dalla macchina sono importanti

Il principale valore del DCC risiede nell’utilizzabilità dei dati. Una volta che le informazioni di taratura sono leggibili dalla macchina, possono essere importate, verificate e valutate automaticamente.

Ciò riduce l’inserimento manuale dei dati e migliora l’affidabilità dei processi. I risultati di taratura possono essere trasferiti direttamente nei sistemi di gestione degli strumenti di misura. I valori misurati possono essere confrontati automaticamente con tolleranze definite. I certificati possono essere verificati in termini di completezza, autenticità e coerenza.

Per le aziende industriali, questo permette di creare un flusso di lavoro di taratura più efficiente. Invece di raccogliere e interpretare manualmente i dati dei certificati, i team possono concentrarsi sull’analisi, sul processo decisionale e sul miglioramento dei processi.

I dati di taratura leggibili dalla macchina sono importanti anche per la documentazione a lungo termine. Supportano l’archiviazione digitale, la ricerca strutturata e un accesso più semplice ai risultati storici di taratura. Questo può essere particolarmente utile negli ambienti regolamentati, nei quali la tracciabilità e la verificabilità in sede di audit sono essenziali.

Il ruolo del DCC nella tracciabilità digitale

La tracciabilità è uno dei fondamenti della metrologia. Garantisce che i risultati di misura possano essere collegati a riferimenti riconosciuti attraverso una catena ininterrotta di tarature.

Il DCC rafforza questo principio documentando la catena di misura in modo digitale e strutturato. I risultati di taratura, i dati di incertezza, le informazioni sullo strumento e i metadati contestuali possono essere memorizzati in un formato più facile da verificare automaticamente.

Questo rende la tracciabilità digitale più pratica. I sistemi software possono controllare se i dati di taratura sono completi, se il certificato è autentico e se i valori soddisfano i requisiti definiti. Il risultato è un processo di qualità più trasparente ed efficiente.

Per le aziende che gestiscono un gran numero di strumenti di misura, questo può rappresentare un vantaggio significativo. Maggiore è la quantità di dati di taratura da gestire, più importante diventa ridurre le operazioni manuali e standardizzare la documentazione.

Opportunità offerte dal certificato di taratura digitale

Il DCC apre la strada a un ambiente di taratura più automatizzato e connesso. I suoi vantaggi non si limitano alla gestione dei documenti, ma riguardano l’intero processo di taratura.

Un primo vantaggio è l’efficienza. I dati di taratura possono essere importati automaticamente nei sistemi software, riducendo il lavoro manuale ed evitando gli errori di trascrizione. I processi diventano così più rapidi e riproducibili.

Un secondo vantaggio è la standardizzazione. Quando i dati di taratura seguono una struttura comune, diventa più semplice confrontare certificati provenienti da laboratori diversi e integrarli nei sistemi di gestione della qualità.

Un terzo vantaggio è la trasparenza. La catena di misura può essere documentata digitalmente e verificata più facilmente. Questo facilita gli audit, le revisioni interne della qualità e la documentazione normativa.

Il DCC supporta inoltre le applicazioni dell’Industria 4.0. I dati di taratura leggibili dalla macchina possono essere utilizzati nella gestione automatizzata degli strumenti di misura, nella documentazione digitale della qualità, nelle analisi predittive e nei processi di valutazione supportati dall’intelligenza artificiale.

Infine, le firme digitali migliorano la sicurezza. Permettono di verificare l’autenticità e l’integrità del certificato, aiutando gli utenti a rilevare modifiche non autorizzate e a rafforzare la fiducia nella documentazione digitale.

DCC e Industria 4.0

L’Industria 4.0 dipende da dati affidabili. Macchine, sensori, piattaforme software e sistemi di qualità possono prendere buone decisioni soltanto se i dati ricevuti sono precisi, strutturati e affidabili.

I dati di taratura fanno parte di questa base. Quando gli strumenti di misura vengono utilizzati in processi automatizzati di produzione o qualità, anche il loro stato di taratura e le loro prestazioni metrologiche devono essere disponibili in formato digitale.

Il certificato di taratura digitale rende possibile tutto questo. Trasforma la documentazione di taratura in dati utilizzabili che possono essere integrati in sistemi connessi. Ciò favorisce i processi senza carta, le verifiche automatizzate di conformità e una gestione più intelligente degli strumenti di misura.

Nel lungo periodo, il DCC può inoltre supportare applicazioni più avanzate. Gli storici di taratura potrebbero essere analizzati automaticamente per identificare modelli, ottimizzare gli intervalli di taratura o rilevare più rapidamente i rischi di misura. Questo è uno dei motivi per cui il DCC è considerato un elemento importante per il futuro della metrologia digitale.

Conclusione
Il certificato di taratura digitale non è semplicemente un PDF in un altro formato. È un oggetto dati strutturato, leggibile dalla macchina e sicuro, che rappresenta il contenuto di un certificato di taratura tradizionale in una forma direttamente elaborabile dai sistemi digitali.

Combinando uno schema XML, metadati chiari, il modello D-SI e le firme digitali, il DCC crea una base per processi di taratura automatizzati, trasparenti e affidabili. Riduce l’inserimento manuale dei dati, migliora l’interoperabilità e rafforza la tracciabilità digitale.

Sebbene il DCC non sia ancora utilizzato ovunque, sta diventando un importante standard futuro per la metrologia. Le aziende che preparano oggi i propri processi di taratura per il DCC saranno meglio posizionate per adottare sistemi di qualità connessi, documentazione senza carta e applicazioni dell’Industria 4.0.

Nella metrologia, il futuro della documentazione di taratura non è soltanto digitale. È strutturato, sicuro e leggibile dalla macchina.

Nota
Hai bisogno di ulteriori informazioni sui servizi di taratura? Visita la nostra pagina web oppure non esitare a contattarci. I nostri esperti saranno lieti di aiurtarti o a fornirti il supporto necessario per la tua applicazione specifica.

FAQ

1. Che cos’è un certificato di taratura digitale?
Un certificato di taratura digitale, o DCC, è una versione strutturata e leggibile dalla macchina di un certificato di taratura tradizionale. Contiene i dati di taratura in un formato che i software possono interpretare ed elaborare automaticamente.

2. In che modo un DCC si differenzia da un certificato di taratura in formato PDF?
Un PDF è progettato principalmente per essere letto dalle persone. Un DCC è invece progettato per essere elaborato dai software. Ciò consente di importare automaticamente i dati di taratura nei sistemi di gestione della qualità, negli strumenti di gestione delle apparecchiature di misura o in altre piattaforme digitali.

3. Perché viene utilizzato XML per il certificato di taratura digitale?
XML fornisce un formato strutturato per organizzare i dati. Nel contesto del DCC, contribuisce a garantire che le informazioni di taratura siano denominate, formattate e scambiate in modo coerente.

4. Qual è il ruolo della firma digitale in un DCC?
La firma digitale aiuta a confermare l’autenticità e l’integrità del certificato. Permette di verificare che il DCC non sia stato modificato e che provenga dalla fonte dichiarata.

5. Perché il DCC è importante per l’Industria 4.0?
L’Industria 4.0 richiede dati affidabili, strutturati e leggibili dalla macchina. Il DCC rende i dati di taratura utilizzabili nei processi digitali automatizzati, favorendo la documentazione senza carta, la tracciabilità digitale e una gestione più intelligente della qualità.

Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Digitalizzazione: standard comuni per l’Industria 4.0
Manometri con QR code: WIKA Product Passport e protezione contro le contraffazioni