Gli operatori delle reti di teleriscaldamento si confrontano con sfide complesse: carenza di personale qualificato, nuovi requisiti normativi e aspettative crescenti da parte dei clienti finali. In questo contesto, è fondamentale ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza delle attività operative e manutentive. Le soluzioni IIoT per il monitoraggio digitale remoto delle reti di teleriscaldamento rappresentano un elemento chiave. In questo articolo viene illustrato come le tecnologie IIoT supportano gli operatori nel monitoraggio della pressione, nell’individuazione tempestiva delle perdite e nella riduzione delle dispersioni energetiche.
La manutenzione delle reti di teleriscaldamento implica numerose attività operative: pianificazione, gestione del traffico, accesso ai pozzetti, messa in sicurezza e interventi manuali. La semplice acquisizione di un valore di pressione richiede una pianificazione dettagliata: identificazione dei punti di misura, valutazione della loro accessibilità, assegnazione del personale e individuazione delle sezioni critiche.
Nel giorno dell’intervento, il tecnico si reca presso il punto di misura, spesso situato in un pozzetto sotterraneo. Per garantire la sicurezza, è necessario il supporto di un secondo operatore.
Una volta rilevato il valore di pressione, il dato viene registrato manualmente. Tuttavia, il valore puntuale non risponde a domande fondamentali per la gestione della rete:
- Qual era la pressione ieri, quale sarà domani?
- Quali azioni sono richieste in caso di calo di pressione?
- La variazione di pressione è stata repentina o graduale?
Monitoraggio delle condizioni dei tubi di rivestimento in acciaio basato su IIoT: riduzione delle perdite energetiche

Tubo di rivestimento in acciaio con manometro WIKA PGW23 compatibile con IIoT in combinazione con un’antenna staccabile. Questo design consente buoni campi di trasmissione di diversi chilometri ed è adatto anche a condizioni di installazione difficili, come nei pozzi di manutenzione..
L’identificazione rapida delle cadute di pressione è essenziale per l’efficienza della rete di teleriscaldamento. L’IIoT consente il monitoraggio continuo della pressione nello spazio anulare, aumentando la trasparenza operativa. La mancanza di visibilità può generare costi elevati, come nel caso del monitoraggio della pressione tra le pareti dei tubi. I tubi a doppia parete sono costituiti da un tubo portante interno e da un rivestimento esterno, separati da uno spazio vuoto che funge da isolante. Nel tempo, l’aria può penetrare dall’esterno, riducendo l’efficacia dell’isolamento fino a un decimo del valore iniziale, con conseguenti perdite di calore, diminuzione dell’efficienza e aumento dei costi.
Digitalizzazione delle reti di teleriscaldamento con IIoT: standard e trasmissione wireless
Le cadute di pressione possono essere rilevate precocemente solo tramite il monitoraggio remoto dei punti di misura. In passato, l’implementazione richiedeva cablaggi complessi per ogni punto di misura. Oggi, grazie alle soluzioni IIoT, l’installazione è semplificata: strumenti alimentati a batteria e trasmissione dati tramite standard wireless LoRaWAN® e mioty® permettono la digitalizzazione dei punti di misura con tempi e costi ridotti.
WIKA offre una soluzione end-to-end: dal sensore alla piattaforma cloud, fino all’integrazione nei sistemi aziendali. Tutti i punti di misura sono visualizzabili su una piattaforma IIoT centralizzata. I tecnici possono configurare i valori limite in modo rapido e remoto. Se il sensore di pressione intelligente rileva un calo sotto la soglia impostata, viene inviato un allarme diretto alla piattaforma. Il tecnico può così valutare lo stato del sistema e avviare le azioni correttive necessarie.
Trasformazione della strategia di manutenzione delle reti di teleriscaldamento
La transizione dalla raccolta manuale dei dati a punti di misura intelligenti incrementa la visibilità del sistema di oltre cento volte. Una maggiore trasparenza consente di passare dal monitoraggio periodico alla manutenzione proattiva. Gli operatori di rete ottengono così un utilizzo ottimizzato delle risorse e una maggiore affidabilità dell’infrastruttura.
Migliorare la soddisfazione dei clienti attraverso il monitoraggio remoto IIoT dei punti finali
Gli operatori delle reti di teleriscaldamento conoscono bene situazioni come questa: un cliente segnala un guasto, ad esempio una doccia fredda, che richiede un intervento immediato. Spesso il problema viene rilevato solo in loco, dopo la verifica della pressione di ingresso e la ricerca della causa, come una valvola di controllo difettosa.

Rilevamento di un’anomalia nella distribuzione del calore.
Il monitoraggio remoto della pressione di linea consente di prevenire tali eventi. Il monitoraggio predittivo tramite IIoT permette di individuare un guasto entro 30 minuti dal suo verificarsi. L’allerta diretta al personale responsabile riduce i tempi di risposta. Il danno viene localizzato con precisione sulla piattaforma online, consentendo interventi tempestivi e riducendo le ore dedicate alla ricerca guasti. Questo si traduce in una maggiore affidabilità della rete e in una migliore soddisfazione dei clienti finali.
FAQ
In che modo l’IIoT può aiutare a monitorare la pressione nelle reti di teleriscaldamento nel tempo?
L’IIoT consente il monitoraggio continuo e temporizzato della pressione nei punti critici della rete. I sensori di pressione IIoT alimentati a batteria trasmettono i dati a intervalli regolari verso una piattaforma cloud centralizzata. Gli operatori possono analizzare le tendenze su diverse scale temporali, confrontare sezioni della rete e individuare rapidamente anomalie. Questa visione storica facilita la comprensione del comportamento del sistema in presenza di carichi e condizioni meteorologiche variabili.
In che modo l’IIoT rileva tempestivamente le cadute di pressione nei sistemi di teleriscaldamento?
Con l’IIoT, ogni punto di misura può essere configurato con soglie di allarme personalizzate. Se la pressione scende sotto il limite impostato, ad esempio per una perdita, una valvola difettosa o problemi di isolamento, il sensore invia immediatamente un allarme alla piattaforma. I tecnici vengono avvisati quasi in tempo reale e possono identificare con precisione la posizione dell’anomalia. Questo rilevamento precoce riduce i tempi di risoluzione, limita le perdite energetiche e aiuta a prevenire interruzioni non pianificate.
Quali sono i vantaggi della manutenzione predittiva per le reti di teleriscaldamento?
La manutenzione predittiva basata su IIoT sfrutta dati continui (pressione, temperatura, flusso, allarmi) per anticipare i guasti prima che si traducano in interruzioni. L’analisi di pattern e trend consente di pianificare gli interventi solo quando realmente necessari, evitando visite inutili e ottimizzando l’impiego del personale. Questo approccio prolunga la vita utile delle risorse, aumenta la disponibilità della rete e riduce le chiamate di emergenza, migliorando l’efficienza e la sostenibilità operativa.
Note
Grazie all’IIoT, i sistemi diventano trasparenti e possono essere monitorati in modo predittivo e sottoposti a manutenzione in modo più efficiente. Sul sito web WIKA è possibile trovare ulteriori informazioni e approfondimenti sulle soluzioni IIoT. Non esitare a contattarci, i nostri tecnici esperti saranno lieti di supportarti per la tua applicazione specifica.
Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Fornitura di CO2 con IIoT per un’erogazione continua
Vigneti smart: il futuro della protezione dal gelo con l’IIoT
La manutenzione predittiva nei settori industriali: prevenire i guasti con l’IIoT