• Industria alimentare
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Industria alimentare

Fornitura di CO2 con IIoT per un’erogazione continua

Marco Tagliabue | Applicazioni

Che si tratti di birra, bevande analcoliche o acqua minerale è grazie alla CO 2 che le bevande frizzano quando escono dai rubinetti. Il gas industriale contenuto nelle bombole fornisce la pressione necessaria alla linea e ne garantisce anche l'effervescenza. Questo …

Leggi articolo

I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie favoriscono la sterilizzazione nell’industria alimentare

Marco Affabile | Applicazioni

Una misura di temperatura accurata e un monitoraggio affidabile in tutto l'impianto di produzione alimentare contribuiscono a creare un ambiente più igienico, impedendo la proliferazione di batteri nocivi. I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie …

Leggi articolo

Strumenti di misura della pressione: come gli utenti traggono vantaggio da un fornitore di sistemi

Serena Doria | Know-How
Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

Strumenti di misura come manometri, trasmettitori di pressione o strumenti IIoT con unità radio semplificano notevolmente la misurazione della pressione. Ma in molti casi, una postazione di misura richiede più componenti oltre al solo strumento di misura, …

Leggi articolo

Trasmettitore da processo in-line per un monitoraggio della pressione sostenibile

Gianmario Betto | Pressione, Prodotti
Trasmettitore da processo in-line DMSU22SA per un monitoraggio della pressione sostenibile

Il trasmettitore da processo in-line modello DMSU22SA di WIKA segna un nuovo capitolo per il monitoraggio della pressione nelle applicazioni igienico-sanitarie. Il robusto strumento con certificazione EHEDG e conformità 3-A aumenta l'affidabilità del processo e, allo …

Leggi articolo

Sistema compatto con separatore a membrana con interfaccia IO-Link, per l’industria alimentare

Gianmario Betto | Pressione, Prodotti
Sistema compatto con separatore a membrana con interfaccia IO-Link, per l'industria alimentare

Il sistema compatto con separatore a membrana DSSA11SA con interfaccia IO-Link consente alle aziende dell'industria alimentare di effettuare misure di pressione intelligenti. Lo strumento WIKA soddisfa gli elevati requisiti degli standard igienico-sanitari. Inoltre, …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali