Bei der weltweiten Versorgung mit Trink- und Brauchwasser spielt die Meerwasserentsalzung eine entscheidende Rolle. Daher entstehen immer mehr und immer größere Anlagen, vor allem in den trockenen Regionen. WIKA steht der Industrie in diesem Marktsegment als erfahrener Lösungspartner zur Verfügung. Kunden profitieren hierbei von einem breiten Produktportfolio an Messgeräten und Zubehör, ergänzt durch eine profunde Expertise bei Sonderwerkstoffen für kritische Anwendungen.
Rund um den Globus sind mehr als 22.000 Anlagen zur Meerwasserentsalzung in Betrieb. Die größten mit einer Leistung von bis zu einer Million und mehr Kubikmeter Wasser pro Tag konzentrieren sich auf den Nahen und Mittleren Osten sowie auf die USA. Anlagen in Europa finden sich vor allem in Spanien und anderen Mittelmeer-Anrainern.
Umkehrosmose ist das gängigste Verfahren zur Meerwasserentsalzung
Das bislang gängigste Verfahren zur Meerwasserentsalzung ist die Umkehrosmose. Anlagen, die damit arbeiten, befreien das Meerwasser zunächst von allen unerwünschten Bestandteilen. Die Spanne reicht von Algen bis zu Müll. Nach diesem Prozess tritt das Wasser in die eigentliche Umkehrosmose ein: Es wird mit einem Druck von in der Regel 60 bis 80 bar durch semipermeable Membranen gepresst, die das Salz zurückhalten. Das auf diese Weise gewonnene Frischwasser wird anschließend unter Zugabe von unter anderem Fluor und Chlor gemäß den jeweils geltenden Vorschriften zu Trinkwasser aufbereitet und gespeichert. Während der Umkehrosmose nimmt der Salzgehalt in dem vor den Membranen verbleibenden Wasser permanent zu. Diese Lake unterliegt einem Rückführungsprozess, der sie am Ende auf biologisch unkritische Weise ins Meer einleitet.
„One-Stop-Shop“ – von Messgeräten bis zu Instrumentierungsventilen

Für die Instrumentierung der im Beitrag erwähnten Anlage zur Meerwasserentsalzung lieferte WIKA unter anderem diese Produkte (v. l. n. r.): Widerstandsthermometer Typ TR10, Druckmittler Typ 990.12, Manometer Typ 263.30, Differenzdruckschalter Typ DW sowie Bypass-Niveaustandsanzeiger Typ BNA.
Sämtliche Abläufe erfordern eine ebenso zuverlässige wie genaue Messtechnik zu ihrer Steuerung. WIKA hat zum Beispiel für eine Großanlage mit Umkehrosmose Instrumentierungslösungen für Druck, Füllstand und Temperatur geliefert. Diese Möglichkeit zu einem „One-Stop-Shop“ war ein entscheidendes Argument für den Kunden. Im Verlauf der Prozessphasen gilt es unter anderem Pumpen, Filter, Wasser- und Chemikalientanks sowie Bauwerke zum Druckausgleich oder zum Abdämpfen von Druckstößen zu bestücken.
Für die unterschiedlichen Messaufgaben lieferte WIKA ein komplettes Paket mit maßgeschneiderten Systemen. Es umfasste:
- Manometer, Druckmittler, Druck- und Differenzdruckschalter
- Nievaustandsanzeiger und Füllstandsschalter
- Widerstandsthermometer, Temperaturtransmitter und Schutzrohre
- Instrumentierungsventile und Spülringe für eine sichere Prozessadaption der Geräte an kritischen Messstellen bzw. für Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ohne vorherige Demontage der jeweiligen Geräte.
PTFE-Beschichtung für Anwendungen mit sehr hoher Salzkonzentration
Für WIKA sprach zudem die Fähigkeit, messstoffberührte Teile für Einsätze im Fall aggressiver Medien mit darauf abgestimmten Sonderwerkstoffen auszuführen. An Messstellen mit einer sehr hohen Salzkonzentration erhielten beispielsweise die Anschlüsse und Membranen der Druckmittlersysteme sowie die messstoffberührten Bauteile der Bypass-Niveaustandsanzeiger eine PTFE-Beschichtung. Bei Thermometerschutzrohren in Anwendungen mit Chemikalien fiel die Wahl auf Monel.
Meerwasserentsalzung findet global statt. WIKA verfügt über Produktionsstandorte in allen Schlüsselmärkten sowie über ein engmaschiges Vertriebsnetz. Anlagenbetreiber profitieren deswegen nicht nur vom komplexen messtechnischen Know-how der Unternehmensgruppe, sondern auch von weltweit kurzen Lieferzeiten.
Hinweis
Auf der WIKA-Webseite erhalten Sie einen Überblick über unser gesamtes Produktportfolio. Dort stellen wir außerdem weitere Messlösungen für den Bereich „Wasser und Abwasser“ vor. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Lesen Sie zudem unsere Beiträge
Druckmessung – wie Anwender vom Systemanbieter profitieren
Füllstandsmessung in Grundwasser
Drucksensoren in Anwendungen mit Trinkwasser – was ist zu beachten?
Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile