Darf man eine nicht funkende Ex nA Digitalanzeige an einen eigensicheren Ex i Sensor im Ex-Bereich anschließen? Sehr häufig werden Signale von Drucksensoren, die keine eingebaute Digitalanzeige für den Messwert besitzen, mit externen Digitalanzeigen …
Drucksensor Know-how
Was versteht man unter der Schaltfunktion „Schließer“ bei Druckschaltern?
Enrico BossartDruckschalter, z. B. sogenannte „Schließer“, dienen oftmals der Überwachung und Steuerung von Sicherheitsfunktionen, um gefährliche Über- oder Unterdrücke zu signalisieren und somit Schäden an der Maschine bzw. dem System zu vermeiden. Schalter mit …
Wie funktioniert ein Druckmittler?
Jennifer BreunigDruckmittler werden bei Druckmessungen eingesetzt, wenn der Messstoff mit den drucktragenden Teilen des Messgerätes nicht in Berührung kommen soll. Ein Druckmittler hat zwei primäre Aufgaben: Die Trennung des Messgerätes vom Messstoff sowie die Übertragung des …
Was ist EAC und EACEx? Tipps für die Einfuhr in den russischen Wirtschaftsraum
Stefan HeuselViele Maschinenbauer und Gerätehersteller sehen sich zum 15.03.2015 mit neuen Einfuhrbestimmungen für den russischen Wirtschaftsraum konfrontiert. Auf dem Weg zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum haben Russland, Weißrussland und Kasachstan beschlossen ein …
Was versteht man unter der Schaltfunktion „Öffner“ bei Druckschaltern?
Enrico BossartEin Druckschalter wird in der Regel zur Überwachung spezifischer Grenzwerte bzw. Sicherheitsschwellen eingesetzt und soll der Steuerung z. B. eine Überschreitung eines maximalen Druckes durch die Aktivierung der Schaltfunktion „Öffner“ signalisieren. Die …