Das Digitale Kalibrierzertifikat (DCC) setzt neue Standards in den Kalibrierprozessen.

Die Messtechnik befindet sich im Umbruch. Wo früher Papier- und PDF-Dokumente das Maß der Dinge waren, wird das Digitale Kalibrierzertifikat („Digital Calibration Certificate“, kurz: DCC) neue Standards setzen. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff, der immer häufiger auftaucht? Und warum gilt das DCC als Schlüssel zur digitalen Transformation der Metrologie? In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was ein DCC ist, wie es funktioniert und welche Chancen es bietet.

Was ist ein Digitales Kalibrierzertifikat?

Ein Digitales Kalibrierzertifikat ist das digitale Pendant zum klassischen Kalibrierzertifikat. Während herkömmliche Zertifikate als Papierdokumente oder im PDF-Format vorliegen und von Menschen interpretiert werden, geht das DCC einen Schritt weiter: Es ist vollständig maschinenlesbar. Im Kern handelt es sich um ein intelligentes XML-Datenobjekt, das sich mittels Software verarbeiten lässt. Das eröffnet neue Möglichkeiten für Automatisierung, Qualitätssicherung und die Integration in digitale Ökosysteme.

Technische Grundlagen: Was steckt im DCC?

Das Fundament des DCC bildet ein international abgestimmtes XML-Schema. Dieses Schema legt nicht nur exakt fest, welche Informationen enthalten sein müssen, sondern auch deren Benennung und Struktur. Dadurch wird jedes DCC – unabhängig vom ausstellenden Labor – eindeutig für Software lesbar. Ergänzt wird das Schema durch das D-SI-Metadatenmodell, das sicherstellt, dass Messwerte und Einheiten samt Kontext eindeutig interpretierbar sind. Für die Sicherheit sorgt eine digitale Signatur. Diese garantiert die Authentizität und Integrität der Daten – und ersetzt damit einen Papierstempel oder eine Unterschrift.

Akkreditierte und nicht-akkreditierte DCCs: Einheit durch Struktur

Kalibrierzertifikate werden weltweit sowohl von akkreditierten als auch nicht-akkreditierten Labors ausgestellt. Die internationale DCC-Community ist sich einig: Beide Varianten müssen strukturell identisch sein. Denn nur so kann eine Software das DCC universell interpretieren und verarbeiten, unabhängig von Labor, Land oder Messgröße. Unterschiedliche Strukturen würden zu inkompatiblen DCC-Welten führen und den wichtigsten Vorteil – die Interoperabilität – zunichtemachen.

Die Chancen des DCC: Effizienz, Transparenz und Sicherheit

Mit dem DCC beginnt eine neue Ära der Kalibrierprozesse. Die Vorteile reichen weit über die Digitalisierung eines Dokuments hinaus:

  • Effizienzsteigerung: Kalibrierdaten werden automatisiert und fehlerfrei übernommen, analysiert und bewertet. Manuelle Dateneingaben entfallen, dadurch werden Prozesse schneller und reproduzierbar.
  • Einheitliche Struktur: Industrieunternehmen profitieren von Klarheit und Vergleichbarkeit, da Daten aus verschiedensten Laboren sofort kompatibel sind – ein Muss für vernetzte Produktions- und Qualitätssysteme.
  • Digitale Rückverfolgbarkeit: Die Messkette ist lückenlos digital dokumentiert und lässt sich automatisch prüfen. Das sorgt für Transparenz und erhöht die Nachweisbarkeit der Qualität.
  • Industrie 4.0 und darüber hinaus: Das DCC ist ein Enabler für automatisierte Prüfmittelverwaltung, KI-gestützte Analyse, digitale Qualitätsdokumente und papierlose Prozesse.
  • Mehr Sicherheit: Moderne Signaturverfahren machen das DCC fälschungssicher und überprüfbar – und damit oft vertrauenswürdiger als klassische Zertifikate.

Fazit: Das DCC als Grundpfeiler der digitalen Metrologie

Das Digitale Kalibrierzertifikat ist weit mehr als ein digitalisiertes PDF-Dokument. Als international standardisiertes, strukturiertes Datenobjekt bildet es alle Inhalte klassischer Zertifikate maschinenlesbar ab. Mit klaren Metadaten, dem D-SI-Modell und digitalen Signaturen schafft es die Grundlage für vollautomatisierte, sichere und intelligente Kalibrierprozesse. Obwohl das DCC heute noch nicht flächendeckend genutzt wird, entwickelt es sich zum zukünftigen Standard – und Unternehmen wie WIKA bringen sich aktiv in diesen Entwicklungsprozess ein.

Das DCC ist damit ein zentraler Baustein für die digitale Transformation der Metrologie und ein essenzieller Schritt auf dem Weg zu Industrie 4.0 und darüber hinaus. Wer heute auf das DCC setzt und seine Prozesse darauf ausrichtet, gestaltet die Zukunft der Messtechnik – effizienter, transparenter und sicherer als je zuvor.

Hinweis
Bei Fragen steht Ihnen unser Serviceteam werktags von 7 bis 16 Uhr (freitags bis 15 Uhr) unter der Telefonnummer +49 9372 132-5049 gerne zur Verfügung. Nähere Informationen zu unserem Kalibrier- und Service-Center erhalten Sie auf der WIKA-Webseite.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Dokumentationsdschungel in der Kalibrierwelt
Kalibrierung von Längenmessgeräten
Kalibrierung von kegeligen Gewindelehren
Thermometer kalibrieren – ein Überblick