Skizze zur Funktionsweise IO-Link des WIKA Druckschalters PSD-30

Wie funktioniert eigentlich die neue Kommunikationsschnittstelle IO-Link des WIKA Druckschalters PSD-30? IO-Link ist eine Punk-zu-Punkt-Verbindung (also kein neuer Feldbus) zwischen dem Sensor/Aktor und einem Feldbusmaster wie z. B. einer SPS. Über die in der Feldebene typische und standardisierte 3-Leiter Anschlussleitung erfolgt die Versorgung des Feldgerätes (Pin 1 und Pin 3) und die Signalübertragung (Pin 4).

Die Signalübertragung erfolgt zunächst konventionell, das heißt ohne IO-Link im so genannten SIO-Mode (Standard IO-Mode). Erst wenn über den IO-Link Master mittels eines definierten Befehls ein so genannter „Wake Up“ durchgeführt wird, wird die digitale IO-Link Kommunikation gestartet. Dann werden über ein serielles Protokoll standardisierte Datenpakete bidirektional ausgetauscht. Konfigurationsparameter können jetzt zentral von der Steuerung in den Sensor und Messwerte sowie Diagnosedaten aus dem Sensor in die Steuerung übertragen werden.

Die IO-Link Funktionalität des Sensors wird in einer Gerätebeschreibungsdatei (IODD – IO-Link Device Description, xml-Datei) abgebildet und muss im verwendeten IO-Link Interpreter Tool gespeichert werden.

Technische Informationen zu IO-Link:
Datenrate: 4,8 / 38,4 / 230,4 kBaud
Max. Leitungslänge: 20 m, ungeschirmt
Typische Zykluszeit: 2 ms
Verbindungstyp: Punkt-zu-Punkt, seriell, bidirektional, halbduplex
Standardsteckverbinder: M5, M8, M12

Hinweis
Weitere Informationen zu Druckschaltern finden Sie auf unserer WIKA-Webseite. Sie möchten Druckschalter kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen. Details zu IO-Link finden Sie in meinem Artikel „Was ist IO-Link?“ auf der IO-Link Homepage.

Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag                                                                                                                Sensorzustand mit Diagnosefunktion und IO-Link immer im Blick
Was ist IO-Link?



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.